Россия | русский

Регулируемые средства защиты, ограничивающие доступ

Регулируемые средства защиты, ограничивающие доступ

Регулируемые средства защиты применяются в случае, когда нет возможности полностью закрыть доступ в опасную зону. Например, это относится к буру сверлильного станка или диску циркулярной пилы. В зависимости от типа работ регулировка осуществляется вручную или автоматически, при этом, регулировка должна быть оперативной, без необходимости использования инструмента.

Необходимо обеспечить удобную регулировку средств защиты, чтобы персонал не мог оставить такое средство в полностью открытом положении из-за того, что регулировка является слишком сложной. Необходимо сделать так, чтобы средство защиты было очень сложно демонтировать.

Стандарт регулируемых средств защиты, ограничивающих доступ

В стандарте EN 953 (ISO 14120) выписаны важные требования в отношении средств защиты в Европе

Стандарт Название
EN ISO 14120 Безопасность машинного оборудования
Средства защиты. Общие требования по проектированию и конструированию закрепленных и подвижных средств защиты.