Россия | русский

Законы и стандарты Европы

Европа

В ЕС применяются различные директивы, которые отдельные государства обязаны вводить в состав своего законодательства.

Общей чертой таких директив является то, что на продукцию, подпадающую под их действие, наносится обязательная маркировка ЕС.

В странах, не входящих в состав ЕС, могут применяться другие законы и директивы.

Отношения между директивами, законами и стандартами в Европе

Указанные директивы действуют в государствах-членах ЕС, которые обязаны вводить директивы ЕС в состав своего законодательства. Например, в Германии, такие директивы включены в Закон о безопасности продукции (ProdSG).

Стандарты не являются обязательными юридически, в них отражены скорее современные научно-технические требования. Стандарты не применяются в процедурах оценки соответствия ЕС, пока не будут согласованы с директивой ЕС и опубликованы в Официальном журнале Европейских сообществ. Соблюдение требований отражено в концепции «презумпции соответствия установленным требованиям». Презумпция соответствия установленным требованиям говорит о том, что если обеспечено корректное следование установленным стандартам, то соблюдены основные требования по охране труда и технике безопасности, определенные в директиве ЕС, приведенной в приложении.

Если производитель надлежащим образом применяет директивы ЕС и соответствующие согласованные стандарты, производитель освобождается от бремени доказывания в отношении качества выпускаемой продукции. Это означает, что в случае аварии или несчастного случая, органы надзора за рынком (в Германии – отдел технического контроля предприятия) или прокуратура должны доказать производителю, что директивы и согласованные стандарты не были надлежащим образом приняты во внимание и (или) применялись некорректно.

Страны-ЕС

Директива по машинному оборудованию

Директива по машинному оборудованию (MD) была ратифицирована в 1993 году с целью устранения торговых барьеров и обеспечения свободного рынка в Европе. По истечении двухлетнего переходного периода Директива по машинному оборудованию стала обязательной для соблюдения в Европе (с 1 января 1995 года). В директиве описываются стандартизованные требования по охране труда и технике безопасности при взаимодействии человека и машины. Директива заменяет собой различные национальные нормы и правила в отношении безопасности машинного оборудования. Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC была введена в действие с 29.12.2009 г.

Обязательная маркировка СЕ

Обязательная маркировка СЕ наносится на изделия, которые подпадают под одну или более категорий, указанных в описанных ниже директивах. На указанные изделия также необходим сертификат соответствия.

Прилагая юридически-обязательный сертификат соответствия, производитель подтверждает, что его продукция соответствует всем применимым к ней требованиям директив ЕС. Это означает, производитель имеет право осуществлять выпуск на рынок и продажи такого изделия в границах ЕС, в состав которого на данный момент входят 27 стран, включая Швейцарию, Норвегию и Турцию, независимо от национальных законов.

Сертификат соответствия продукции Pilz можно загрузить из соответствующего раздела нашего сайта.

Примеры директив ЕС с обязательной маркировкой СЕ

  • Директива по взрывозащите 2014/34/ЕС
  • Директива на лифты и подъемные механизмы 2014/33/ЕС
  • Директива на строительную продукцию 89/106/EEC
  • Директива на оборудование, работающее под давлением 2014/68/ЕС
  • Директива EMC 2014/30/ЕС
  • Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
  • Директива на медицинские приборы, устройства, оборудование (93/42/EEC)
  • Директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/ЕС
  • Директива на средства индивидуальной защиты (89/686/EEC)
  • Директива по безопасности детских игрушек (2009/48/EC)

Великобритания

Великобритания

Что такое PUWER?

Положения и руководство по использованию рабочего оборудования (PUWER) приняты в рамках Закона об охране здоровья и безопасности на рабочем месте 1974 года (Закон HSW) и вступили в силу 5 декабря 1998 года. Основной задачей PUWER является обеспечение безопасной работы оборудования в течение всего срока его использования, независимо от его состояния, срока службы и производителя.

Кто несет ответственность?

Каждый работодатель обязан оценить риски для здоровья и безопасности персонала, работающего на своих рабочих местах. Согласно этим правилам работодатели должны не только предоставить приемлемые и безопасные машины и оборудование, но также учитывать условия труда и любые риски для здоровья и безопасности персонала, включая проведение надлежащего обучения.

Какие области охватывает PUWER?

PUWER регламентирует предоставление и использование всех машин и оборудования, в том числе мобильного и подъемного оборудования, говоря кратко, любых механизмов, начиная от инструментов и отдельного оборудования, и заканчивая сборочным производством.

Дополнительная информация: