Россия | русский

Функциональная безопасность

Безопасность в опасных ситуациях благодаря использованию аварийного останова

Причины опасностей и технические меры, направленные на их устранение, весьма разнообразны. В результате выделяются различные типы безопасности, .

Термин используется, когда безопасность зависит от надлежащего функционирования электрической, электронной и программируемой электронной системы (сокращенно: система E/E/PE).

При выработке требований к функциональной безопасности ключевую роль играет . Шаги, которые необходимо учесть при оценке рисков и для снижения рисков при использовании машинного оборудования, а также методы оценки и проверки функций безопасности взяты из стандартов . Требования выводятся по результатам оценки рисков.

Новые принципы обеспечения устойчивости к неисправности в области безопасности машинного оборудования разработаны в Центральном объединении предприятий электротехнической промышленности Германии (ZVEI) совместно с компанией Pilz.

Рабочая группа, созданная в Центральном объединении предприятий электротехнической промышленности Германии (ZVEI), совместно с компанией Pilz и Институтом гигиены труда и техники безопасности (IFA) разработала брошюру, в которой описываются основные принципы устойчивых к неисправностям устройств и систем в функциональной безопасности установок и машинного оборудования. Брошюра доступна длязагрузки

бесплатно

 

Бесплатная загрузка

Брошюра предназначена в основном специалистам машиностроения и интеграторам систем, которые занимаются проектированием и внедрением функций безопасности и подсистем для устройств управления машинным оборудованием. Данную информацию также можно использовать при проектировании устройств и систем, связанных с безопасностью, при разработке продукции. Процедура и обязательные к соблюдению требования были опубликованы в брошюре.

Что такое система, устойчивая к неисправностям?

Системы, устойчивые к неисправностям, обеспечивают возможность непрерывной работы даже в случае обнаружения потенциально опасного отказа. Система, устойчивая к неисправности, требует не только обнаружения отказа, но и его анализа. Это позволяет принять решение о том, является ли обнаруженная неисправность допустимой, или она серьезна. В последнем случае обязателен немедленный останов.

Такой вид оценки неисправности не является общепринятым в современных реализациях «классических заводских систем автоматизации». Однако обеспечение устойчивости к неисправностям невозможно без оценки неисправности . Очевидно, что принятие решений в отношении реакции на неисправности по определенной шкале возможно только для устройств или систем, имеющих подходящую для этого конструкцию. Как разработчик, так и пользователь устройства или системы, устойчивых к неисправности, также должны определить продолжительность периода Δtнеиспр. продолжающейся работы (в условиях неисправности). Также при необходимости должны быть указаны дополнительные меры снижения риска, которые в последствии станут частью информации для применения. В качестве практического примера, эта информация может быть использована для завершения процесса обработки.

 

 

 

 

Новые принципы обеспечения устойчивости к неисправности в области безопасности машинного оборудования разработаны в Центральном объединении предприятий электротехнической промышленности Германии (ZVEI)

Обзор