Россия | русский

Маркировка СЕ

В случае, если устройство оснащено функцией «Безопасный останов» Категории 3 в соответствии со стандартом EN ISO 954-1, можно ли предположить, что это достоверно испытанный компонент со средним временем до опасного отказа (MTTFd), равным 50 годам в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1?

Не существует четкой регламентации относительно того, какие из компонентов, классифицированных по категориям в соответствии со стандартом EN ISO 954-1, считать «достоверно испытанными компонентами» согласно стандарту EN ISO 13849-1. Однако, можно с уверенностью предположить, что с точки зрения безопасности эти компоненты могут рассматриваться даже как более лучшие, чем «достоверно испытанные», поскольку Категория 3 предлагает более высокую степень защиты от вероятных ошибок, чем Категория 1.

Заключение: Предположение о том, что компонент является «достоверно испытанным компонентом» полностью оправдано. Тем не менее, без более детальной информации от производителя на основании спецификации Категории 3 максимальное среднее время до опасного отказа (MTTFd), которое можно принять, равно 10 годам.