Россия | русский

Оборудование для безопасности

Какие требования безопасности применяются при удаленном обслуживании машинного оборудования?

Вопрос: Какие требования безопасности применяются в отношении удаленного обслуживания/управления (телесервиса) машинным оборудованием? На каких условиях разрешается доступ к машинному оборудованию в помещениях заказчика? Существуют ли стандартные технические условия/примеры корректной реализации этой функции?

Ответ: При проведении оценки рисков оборудования необходимо учитывать все стадии его жизненного цикла. Удаленное обслуживание также является фазой жизненного цикла/режимом работы, который необходимо учесть при проведении процедуры оценки рисков. Как правило, применяется следующее: В результате удаленного обслуживания рисков не возникает.

Конкретного стандарта, регламентирующего удаленное обслуживание, не существует. Однако можно обратиться к другим техническим условиям:
Некоторые стандарты типа C касаются данного вопроса, как например, стандарт EN ISO 10218-2 для промышленных роботов.
Удаленный доступ описан в пунктах 5.6.5 a)-k).

Прочие применимые пункты:
- Что происходит, если при телеобслуживании пропадает подключение?
- Рассмотрение вопроса безопасности (несанкционированная эксплуатация).

Это сложный момент. Точные ответы можно дать только при комплексном рассмотрении области применения. Если вы хотите воспользоваться услугами наших консультантов, пожалуйста, обращайтесь по электронному адресу sales@pilz.de.