Россия | русский

Оборудование для безопасности

Как можно интегрировать кнопку запуска и кнопку «Перейти к позиции запуска» в PNOZmulti?

Вопрос:

Я использую PNOZmulti для задач, связанных с безопасностью. Мы используем кнопку запуска для запуска автоматического цикла. Мы используем кнопку «Перейти к позиции запуска» для подготовки оборудования к запуску. Обе кнопки перезагружают устройства обеспечения безопасности оборудования (защитная световая завеса, ...), а затем, когда все устройства безопасности находятся в режиме готовности, запускают движущиеся детали. Мой вопрос: Каким образом можно интегрировать эти кнопки в PNOZmulti:
1) Через безопасные вводы на PNOZmulti?
2) Через вводы, не связанные с безопасностью, на PNOZmulti?
3) Через вводы на стандартном контроллере, с последующей передачей на PNOZmulti посредством модуля промышленной сети?

 

Ответ:

Кнопки можно интегрировать через безопасные вводы на PNOZmulti. Однако, в большинстве случаев, это требование не является строго обязательным.
По результатам оценки рисков в отношении оборудования можно определить, является ли оценка безопасности кнопок необходимой.
Поскольку все движения деталей оборудования, представляющие потенциальную опасность, выполняются только в случае, если все устройства обеспечения безопасности находятся в активном режиме и функционируют без сбоев, в большинстве случаев запуск кнопки перезагрузки можно осуществлять через вводы, не связанные с обеспечением безопасности, на PNOZmulti или через стандартные вводы контроллера.

Просьба отметить следующее:
Для перезагрузки защитных устройств и запуска оборудования необходимо целенаправленное воздействие.
Поскольку кнопка запуска и кнопка «Перейти к позиции запуска» перезагружают защитные устройства и запускают оборудование, кнопку можно нажимать дважды, либо установить дополнительную кнопку, перезагружающую защитные устройства.
Важным условием является то, что опасную зону должно быть видно с позиции кнопки перезагрузки, что позволяет обеспечить отсутствие кого-либо в опасной зоне.