Россия | русский

Оборудование для безопасности

Является ли абсолютно необходимым условием установка устройства управления аварийным отключением на новом оборудовании или можно использовать «версию с замыкателем»?

Вопрос: Мы намерены заменить шкаф управления на простой контроллер вентиляторов. Функция аварийного останова выполнена с использованием простого замыкателя, в соответствии с распространенной на тот момент практикой, который выключается посредством кнопки аварийного останова. Контакт замыкателя выключает контроллер. Необходимо ли устанавливать устройства управления аварийным отключением в новой конструкции или можно использовать формат, применявшийся ранее? Является ли абсолютно необходимым условием установка устройства управления аварийным отключением на новом оборудовании или для «простого» оборудования можно использовать «версию с замыкателем»?

Ответ: В принципе, функция аварийного останова может быть реализована посредством кнопочного выключателя, воздействующего непосредственно на замыкатель с контактами положительной полярности.
Однако уровень данной функции безопасности ограничен одним значением, например уровнем безопасности С (согласно описанию в вопросе, где мы рассматриваем 1-канальную систему).
Если при уровне безопасности С корректно выполняется функция безопасности, то нет необходимости использовать защитное реле.