Россия | русский

Оборудование для безопасности

Обязательно ли использовать в инструкции по эксплуатации те же цвета для обозначения символов и т.д., что и для оборудования?

Согласно Директиве по машинному оборудованию, необязательно использовать одну и ту же цветовую кодировку для оборудования и инструкции по эксплуатации. Однако, что действительно важно, так это то, приводятся ли в такой инструкции пояснения пиктограмм/символов в форме, которую легко может понять каждый оператор. Стандарт указан на оборудовании и инструкция является его частью. Если это можно осуществить без кодировки с использованием цвета, тогда это можно опустить. Если нет, маркировка цветом или каким-либо другим способом является крайне важным условием.