Россия | русский

Оборудование для безопасности

Возможно ли заменить кнопку аварийного останова функциональной кнопкой останова?

Вопрос:
Оборудование является полностью автоматическим и такое оборудование, как правило, выводится на рынок с маркировкой CE. Оборудование оборудовано операторскими станциями по обеим сторонам, каждая из которых оснащена кнопкой аварийного останова (красно-желтая).
Возможно ли заменить кнопку аварийного останова «функциональной кнопкой останова» (черный/серый), а затем вывести оборудование на рынок в качестве частично завершенного механизма с декларацией о соответствии компонентов и инструкциями по сборке?

Ответ:
В соответствии со стандартом EN ISO 13850, устройство аварийного останова должно быть расположено на каждой операторской станции. Исключение: если оценка рисков показывает, что это необязательно.

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию (ДМО), частично завершенный механизм это комплект деталей, являющийся почти машинным оборудованием, но который сам по себе не имеет конкретного применения.
Система привода является частично завершенным механизмом. Частично завершенный механизм предназначен только для встраивания или соединения с другим оборудованием или другим частично завершенным механизмом или устройством, при этом создается оборудование, которое можно назвать машинным оборудованием в контексте ДМО.

Поскольку оборудование, относительно которого задан вопрос, оснащено двумя станциями управления, оно возможно не является частично завершенным механизмом с точки зрения ДМО.
Для достижения презумпции соответствия необходимо обеспечить соответствие всем применимым стандартам. По этой причине, возможно, лучшим решением является поставка оборудования в виде частично завершенного механизма с декларацией о соответствии компонентов и использование инструкций по сборке для определения всех условий, которые по прежнему должны быть соблюдены, чтобы надлежащим образом вывести оборудование на рынок без ущерба здоровью и безопасности.