Россия | русский

Оборудование для безопасности

Сборный узел/ответственность за соответствие директивам/значительное изменение?

Станция водоочистки для гальванического цеха находится в процессе модернизации. Станция включает в себя различные емкости (некоторые из них оборудованы мешалками), камерный фильтр-пресс, различные насосы и клапаны, а также технологию измерения (расход, уровень заполнения, температура, значение pH) и один шкаф совместного управления. Замене подлежат различные насосы, камерный фильтр-пресс, технология измерения и вся система управления. Технология измерения и автоматика, включая шкаф управления, поступают от поставщика. Строительство станции выполняется заказчиком — совместно с поставщиком камерного фильтр-пресса.

Вопрос 1: Является ли это «сборным узлом»?
Вопрос 2: Если является, то кто считается производителем, и кто отвечает за соответствие директивам?
Вопрос 3: Является ли это «значительным изменением» таким образом, что станцию необходимо рассматривать как новое оборудование?

Ответы:

1) Гальванический цех попадает под Директиву по машинному оборудованию. Поскольку процессы связаны, описанный случай как раз представляет собой сборный узел.

2) Каждое предприятие машиностроения отвечает за обеспечение соответствия Директиве по машинному оборудованию как завершенного оборудования, так и частично завершенных механизмов.

Относительно СБОРНОГО УЗЛА возможно несколько вариантов:
Вопрос в том, что именно было заказано/введено в эксплуатацию. На этот вопрос можно дать четкий ответ. В условиях отсутствия ясной формулировки по контракту оператор должен выполнить роль лица, которое выведет продукцию на рынок и проведет сертификацию CE оборудования или сборного узла.

Пример А: Компании поручено заменить небольшой двигатель на двигатель большего размера.
Пример B: Компании поручено заменить небольшой двигатель на двигатель большего размера, проверить оборудование на наличие каких-либо значительных изменений и при необходимости повторно выполнить процедуру установления соответствия стандартам качества и безопасности ЕС (сертификацию CE).

В примере А непонятно, кто отвечает за соответствие стандартам качества Евросоюза. Возможно, в данном случае оператору необходимо будет взять ответственность на себя. В примере B ясно, кто должен предоставить услугу.

Что касается 3) Невозможно дать универсальный ответ на этот вопрос (удаленно). Это требует знания конкретной ситуации до и после изменения. Таким образом, необходимо проведение проверки на площадке. Может быть полезен документ с разъяснениями от BG.