Россия | русский

Эксплуатационная безопасность

Какие квалификационные требования предъявляются при присвоении звания «Сертифицированного эксперта по безопасности машинного оборудования»?

Обучение на Сертифицированного эксперта по безопасности машинного оборудования (CMSE) всегда включает в себя сложные технические вопросы из области безопасности машинного оборудования. В объем обучения входят необходимые технические знания — от законодательства, стандартов и технических приемов защиты до обстоятельного анализа зон функциональной безопасности. Вы приобретете широкий спектр знаний, от анализа рисков до создания концепций безопасности и надлежащего порядка вывода оборудования и механизмов на рынок.


Подробнее, в процесс обучения включены следующие тематические блоки:
Модуль 1: Введение в безопасность: Охрана труда и техника безопасности, введение в правила безопасности, ответственность работодателей и инженеров-проектировщиков.
Модуль 2: Безопасность машинного оборудования и производственная безопасность: Законодательство в области машинного оборудования, использование Директивы по машинному оборудованию, маркировка CE
Модуль 3: Оценка рисков: Оценка рисков в соответствии с ISO 12100, методология оценки рисков
Модуль 4: Механические средства защиты: Электробезопасность и ее компоненты, анализ компонентов безопасности, требования и применение
Модуль 5: Функциональная безопасность систем управления: Спецификация функциональной безопасности ISO 13849-1, аттестация и верификация в соответствии с EN ISO 13849-2, меры и выполнение стандартов EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (гидравлика) и EN ISO 4414 (пневматика)


Дополнительную информацию можно также найти на сайте www.cmse.com