Россия | русский

Экспертные знания в области стандартизации

Из каких шагов состоит процедура верификации в соответствии со стандартом EN ISO 13849-2?

Вопрос: Верификация функций безопасности в соответствии со стандартом: Стандарт ISO 13849-2 предусматривает несколько процедур, таких как анализ, испытание, верификация и проверка соответствия требованиям. Как можно использовать их для создания конструкции таким образом, чтобы результат представлял собой корректную верификацию? Верно ли утверждать, что верификация не существует «как таковая», но скорее всего все применимые виды деятельности, такие как испытание, анализ, функциональные испытания и т.д., выполненные в структурированной форме и задокументированные, представляют собой верификацию?

Ответ: Верификация в соответствии со стандартом EN ISO 13849-2 выполняется в несколько шагов, зависящих от сложности области применения. Подтверждение включает качественное свидетельство в отношении функций безопасности (подтверждение уровня безопасности), функциональные испытания, плюс прочие функциональные аналитические материалы и испытания, включая те, которые относятся к документации.
Как уже объяснялось в ответе на вопрос выше, верификация включает в себя все различные шаги, являющиеся частью анализа, и функциональную проверку с полной документацией.