В соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC мы ссылаемся на «Сборку машин» в тех случаях, когда отдельные машины взаимодействуют или располагаются таким образом, что считаются автономным блоком.
Это означает, что компоненты оборудования
- расположены таким образом, что считаются одним блоком (в особенности территориально связанные)
- взаимодействуют как узел, то есть взаимодействие направлено на общую цель (например, производство бумажного полотна)
- управляются как сборка (совместное или связанное управление)
- при этом компоненты функционируют как узел и представляют собой единый блок с точки зрения безопасности.
В рамках Директивы по машинному оборудованию «Сборкой машин» не считается комплекс оборудования, состоящий из отдельных машин или подсистем, соединенных функционально и в рамках управления, но не образующих единого блока, например, с точки зрения безопасности. В таком случае даже те риски, которые имеются в местах соединения по причине наличия связи, считаются незначительными.
1. Производственные отношения?
Да | Перейти к пункту 2. |
Нет | Декларация о соответствии нормам EC и маркировка CE отдельного оборудования |
2. Отношения безопасности?
Да | «Сборка машин» согласно Директиве по машинному оборудованию, Декларации о соответствии нормам ЕС и маркировке CE для «Сборки машин» |
Нет | Декларация о соответствии нормам EC и маркировка CE отдельного оборудования |