Россия | русский

Маркировка СЕ

Можно ли выводить оборудование на рынок без инструкций по эксплуатации в случае, если они будут предоставлены позже?

Инструкции по эксплуатации составляет производитель или его уполномоченный представитель, зарегистрированный в Сообществе. Они должны быть составлены на одном из официальных языков. При введении оборудования в эксплуатацию к нему должна прилагаться оригинальная инструкция по эксплуатации, при необходимости с переводом на язык той страны, где будет эксплуатироваться оборудование.

Инструкции по эксплуатации должны включать в себя планы и схемы, необходимые для введения оборудования в эксплуатацию, его обслуживания, проверки его работоспособности и ремонта, если необходимо, а также надлежащую информацию, особенно в отношении безопасности такого оборудования.

Малейшая ошибка в инструкциях может иметь правовые последствия, если она привела к несчастному случаю. Разрешается предоставлять инструкции по эксплуатации исключительно в письменной форме.

Дата внесения последних изменений в статью: 2011-06-16 11:47
Автор: Компания Pilz GmbH & Co. KG
Версия: 1.5