Россия | русский

Маркировка СЕ

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, необходимо ли производить сертификацию CE после модификации (модернизации) старого машинного оборудования (с 1980)?

Чтобы гарантировать безопасность машинного оборудования, в первую очередь необходимо определить, является ли модификация значительным изменением такого оборудования. В большинстве случаев оптимизация и модернизация оборудования производится в отношении производительности, эксплуатационной готовности и безопасности. В таком случае мы не можем говорить о значительном изменении машинного оборудования. Таким образом, маркировка CE для данного оборудования не является обязательной.

Гарантирована ли безопасность машинного оборудования при увеличении производительности?
Нельзя делать общих выводов исходя из утверждения, что модификация не является значительным изменением машинного оборудования. Например, при увеличении производительности почти всегда (в значительной степени) увеличивается эффективность оборудования. В случае увеличения эффективности необходимо оценить, гарантирована ли безопасность машинного оборудования при сохранении существующих мер безопасности. Если нет, то это может представлять собой значительное изменение машинного оборудования.

Минимальные требования к безопасности оборудования
Даже в том случае, если модификация не представляет собой значительного изменения старого машинного оборудования, необходимо обеспечивать соответствие минимальным передовым требованиям к безопасности такого оборудования. Обстоятельство возникает из требований Приложения 1 Требований промышленной безопасности Германии (BetrSichV), которые являются обязательными для каждого оператора оборудования. Это следует учитывать при проведении модификации.