Первый в мире комплекс безопасности для контроля защитных зон, созданный на основе радарной технологии, расширяет ассортимент технических сенсорных средств от Pilz. В состав комплекса входит безопасная радарная система LBK производства Inxpect S.p.A. и конфигурируемый компактный контроллер PNOZmulti 2. Такое комплексное решение позволяет обеспечивать безопасный контроль в сложных и суровых условиях, даже на открытом воздухе. Надежная радарная технология обеспечивает высокую доступность даже в местах, подверженным таким внешним воздействиям, как пыль, грязь, дождь, свет, искры или удары.
Мониторинг безопасности защитной зоны с помощью радарной технологии
За счет своей радарной технологии (FMCW: непрерывное излучение с частотной модуляцией) система LBK обеспечивает объемный мониторинг с частотой 24 - 24,25 ГГц и может использоваться для уровней безопасности вплоть до SIL 2, PL d и категории 2. Функции безопасности, охватываемые системой, включают «функцию обнаружения» и «блокировку перезапуска». В то время как функция обнаружения переводит машину в безопасное состояние при нарушении границ опасной зоны, блокировка повторного запуска предотвращает автоматический запуск машины, если в опасной зоне все еще находятся люди.