Пресс-пакет, Ганноверская ярмарка 2024

Уважаемые редакторы!

Здесь вы найдете все материалы из нашего пресс-кита к Ганноверской ярмарке 2024. Мы будем рады, если вы воспользуетесь нашей информацией в своих публикациях в прессе!
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужны дополнительные материалы, свяжитесь с нами по адресу publicrelations@pilz.com

Пресс-релизы

На Ганноверской ярмарке 2024 года компания Pilz будет поддерживать развитие устойчивой промышленности: посетители смогут получить информацию о ее обширном портфолио, которое содержит перспективные и универсальные решения в области промышленной безопасности, защиты информации и автоматизации. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz на Ганноверской ярмарке 2024 года, зал 9, стенд D17 — Как компания Pilz продвигает «Промшленную и информационную безопасность в трансформации» — Комплексная поддержка!

С 22 по 26 апреля 2024 года Ганноверская ярмарка будет посвящена развитию устойчивой промышленности. Pilz будет поддерживать эти изменения, предлагая комплексное портфолио в области промышленной безопасности, защиты информации и автоматизации. Одним из ярких моментов выставки является безопасное подключение с помощью системного решения Pilz, включая Ведущее устройство для IO-Link Safety. В области безопасности компания по автоматизации представит свою новую услугу: Консультационная услуга по информационной безопасности (ISCS). В центре внимания: производство, которое надежно и устойчиво защищено. Еще одним новым фактором является акцент на сценариях применения, которые объединяют решения по автоматизации и безопасности в одном пакете — для большей согласованности между автоматизацией и безопасностью. В Ганновере компания Pilz покажет, как можно поддержать промышленность с помощью комплексных решений по автоматизации.

Больше
Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet защищает сетевые соединения от несанкционированного доступа как внутри, так и снаружи, подобно межсетевому экрану. PIT oe ETH расширяет портфолио устройств управления и сигнализации Pilz. (Фото: © Pilz GmbH & Co. KG)

Новый элемент управления PIT oe ETH с активируемым портом Ethernet можно использовать для обеспечения информационной безопасности — безопасное и гибкое управление.

Компания Pilz добавляет элемент управления PIT oe ETH в свое портфолио устройств управления и сигнальных приборов. PIT oe ETH имеет активируемый порт Ethernet, что защищает свободно доступные промышленные интерфейсы Ethernet от несанкционированного доступа. Таким образом, компактный элемент управления обеспечивает большую защиту данных. В качестве промышленного интерфейса Ethernet он может действовать как межсетевой экран, защищая сетевые соединения не только от несанкционированного доступа извне, но и от прямого доступа к человеко-машинным интерфейсам и внутренним данным управления.

Больше

Дополнительно

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru