Россия | русский

г. Остфильдерн, 19 мар. 2019 г.

Безопасность машинного оборудования: компания Pilz расширяет свой международный спектр услуг - в добрый путь! Соответствие машинного оборудования законодательным требованиям США

Pilz расширяет свой международный спектр услуг в сфере безопасности машинного оборудования: в будущем Pilz будет по всему миру оказывать поддержку в плане соблюдения необходимых норм и требований компаниям, которые стремятся экспортировать машинное оборудование в США или эксплуатировать его там. Производители и операторы могут быть уверены, что их машины и оборудование соответствуют законодательным требованиям США в плане безопасности.

При экспорте и/или вводе в эксплуатацию к машинному оборудованию в США предъявляются комплексные технические требования, которые могут отличаться, в зависимости от штата или региона. Pilz предлагает соответствующий пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США. Что в этом особенного: клиенты Pilz по всему миру могут связаться с представителем компании Pilz в филиале своей страны. Местный представитель координирует весь проект на более высоком уровне и при его реализации опирается на опыт признанных специалистов компании Pilz в США.

Комплексное обслуживание от одного поставщика
Компания Pilz точно формирует всю документацию, необходимую для сертификации вашего оборудования местными регулирующими органами. На этапе проектирования вашего оборудования специалисты Pilz предоставят необходимые рекомендации, оценив конструкцию с учетом особых электротехнических требований США. Pilz выполняет все необходимые процедуры для своих клиентов: от оценки рисков и системы LOTO (для защиты от случайного воздействия опасной энергии) до отчета по валидации для соответствия нормам США, включая координацию с местными регулирующими органами, при необходимости.

Комплексные технические требования в США
В США безопасность машин и оборудования регламентируется различными промышленными стандартами, нормами и правилами противопожарной безопасности («Пожарный кодекс»), электрическими директивами и национальным законодательством. Это относится к новому, а также бывшему в эксплуатации, модифицированному или доработанному машинному оборудованию.

Производители, которые реализуют свое машинное оборудование в США, должны гарантировать, что все технические требования будут учтены на этапе проектирования, чтобы в дальнейшем при монтаже и вводе в эксплуатацию оборудования не возникло проблем, связанных с разрешением на эксплуатацию. В свою очередь операторы машинного оборудования в США обязаны соблюдать на рабочих местах соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность при работе с таким оборудованием. Помимо прочего сюда входит создание системы LOTO (система блокировки и маркировки оборудования) для безопасного контроля подачи опасной энергии или реализация соответствующих защитных мер.

«Паспорта» для машинного оборудования во всех странах мира
Даже если цели безопасности для «безопасного рабочего места» аналогичны во всем мире, технические требования и законы, регламентирующие безопасность машин и оборудования, отличаются в зависимости от региона или (иногда) страны. Машинное оборудование, которое соответствует требованиям директив и стандартов в одной стране, может не соответствовать требованиям в другой стране. При импорте из одной страны в другую поставщики сталкиваются со сложностями в правовых вопросах и соблюдении установленных требований. С другой стороны, такие операторы, как транснациональные компании должны соблюдать законодательные требования соответствующих стран.
Благодаря команде из 300 специалистов в 42 филиалах компания Pilz обеспечивает поддержку производителей, экспортеров и операторов, которые поставляют или эксплуатируют машинное оборудование в различных странах, включая выдачу соответствующей документации. Выпуская такие «паспорта для машинного оборудования», компания Pilz облегчает доступ компаний к международным рынкам.

Компания Pilz предлагает пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США.
Компания Pilz предлагает пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Компания Pilz предлагает пакет услуг для соответствия машинного оборудования требованиям рынка США. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru