Россия | русский

г. Остфильдерн, 15 янв. 2019 г.

Новая квалификация «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» — маркировка СЕ на самом высоком уровне

Компания Pilz расширяет свой международный учебный курс и дает возможность получить сертификат TÜV: Получив квалификацию «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ», вы будете обладать экспертными знаниями о всех необходимых этапах на пути к маркировке СЕ.

На все машинное оборудование, которое начали использовать в Европейской экономической зоне после 01.01.1995, распространяется Директива по машинному оборудованию (текущая версия 2006/42/EG), поэтому такое оборудование должно иметь маркировку СЕ — независимо от места производства. Для проведения обязательной процедуры оценки соответствия необходимо доскональное знание требуемых этапов.

Углубленные знания, для всего машинного оборудования
Квалификация «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» подразумевает владение необходимыми знаниями для выполнения маркировки СЕ на новом, существующем или модифицированном оборудовании в соответствии с действующим законодательством и стандартами. Таким образом, программа в первую очередь ориентирована на производителей машинного оборудования, импортеров и интеграторов, а также людей, участвующих в процессе получения CE маркировки на стороне оператора.
Обучение охватывает весь процесс получения CE маркировки для всех типов машинного оборудования — на основе виртуальной модели оборудования разъясняется путь от оценки риска до нанесения маркировки СЕ. Инструкторы передают свой многолетний практический опыт участникам, которые могут непосредственно использовать знания, полученные на практике благодаря подробным примерам областей применения и участию в практических семинарах в рамках учебного курса.

Квалификация признается во всех странах мира
Квалификацию можно получить в любой стране мира. Это означает, что дочерние компании Pilz во всем мире обучают участников на соответствующем местном языке и обеспечивают одинаковый уровень обучения.
После завершения учебного курса участники проходят тест с многовариантными ответами. В случае успешной сдачи теста, участники получают признанный во всем мире сертификат
TÜV NORD «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ».

Определение стандартов компании
Квалификация — это не только преимущество для отдельных людей: Компании, действующие на международном уровне, могут использовать квалификацию в качестве стандарта компании. Таким образом, они могут обеспечить одинаковый уровень во всех территориальных подразделениях во время осуществления процесса получения CE маркировки с учетом соответствующих стандартов и руководящих положений.

Благодаря учебному курсу «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» участники получают максимально возможную квалификацию в области маркировки СЕ.
Благодаря учебному курсу «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» участники получают максимально возможную квалификацию в области маркировки СЕ.

Благодаря учебному курсу «CECE - сертифицированный специалист по маркировке СЕ» участники получают максимально возможную квалификацию в области маркировки СЕ.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru