г. Остфильдерн, 30 окт. 2018 г.

Выставка SPS IPC Drives 2018: компания Pilz воплощает сенсорные технологии безопасности - автоматизация с комплексной системой датчиков

В этом году на выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге (27. -29.11.2018) компания Pilz сфокусируется на сенсорных технологиях безопасности: компания-специалист в области автоматизации представит компоненты и комплексные решения для самых разных областей применения сенсорных технологий. В Нюрнберге состоится премьера новых световых завес PSENopt II для защиты тела. Кроме того, в рамках выставки будут представлены инновации по контролю движения Pilz для приводной техники и новая квалификация CECE (сертифицированный специалист по маркировке CE).

В представленном на промышленной выставке «умном заводе» Pilz в полной мере воплощены сенсорные технологии. Эта модульная производственная линия снова расширена и демонстрирует практическое применение Industrie 4.0: благодаря децентрализованному интеллектуальному управлению, мобильной сервисной робототехнике, интеллектуальной диагностике и визуализации, а также облачному подключению обеспечивается возможность производства разных объемов партий продукции, при этом безопасность уже предусмотрена.
Сенсорные технологии безопасности обеспечивают выполнение основных задач: от стандартного мониторинга зоны или участка и обеспечения безопасности защитных ограждений или взаимодействия человека и робота до новых сфер применения, таких как диагностика контроля качества или управление оборудованием.

От компонента к модульной системе безопасности
Интеграция отдельных компонентов в системы позволяет создавать интеллектуальные и экономичные решения: в Нюрнберге компания Pilz представляет модульные системы защитных ограждений, индивидуальные решения, которые также обеспечивают быструю диагностику в случае отказа. Динамический контактный коврик безопасности PSENmat обеспечивает реализацию функции мониторинга и контроля за счет группирования виртуальных кнопок в одном устройстве. Мониторинг производственного участка осуществляется с помощью лазерного сканера безопасности PSENscan.

Световые завесы PSENopt II: новая версия для защиты тела
Компания Pilz представляет в Нюрнберге новые версии световых завес PSENopt II. Теперь высота защищенной зоны составляет до 1500 мм, и, помимо защиты пальцев и кистей рук, обеспечивается защита тела вплоть до высшей категории безопасности PL e. А благодаря ударопрочности 50 g световые завесы PSENopt II особо устойчивы к ударам, вибрациям и столкновениям. Кроме того, рабочий диапазон до 50 метров и упрощенная светодиодная диагностика обеспечивают экономный мониторинг опасных зон.

Несколько сервисных роботизированных модулей Pilz в действии
Благодаря сервисным роботизированным модулям компания Pilz значительно расширила свое портфолио роботизированной продукции. В соответствии с принципом блочного набора пользователи смогут создавать собственные индивидуальные решения с применением сервисной робототехники. Сервисные роботизированные модули Pilz состоят из манипулятора, модуля управления, функционального модуля и программных модулей, основанных на программной платформе ОС для роботов (ROS). В Нюрнберге сервисная робототехника Pilz представлена в различных вариантах исполнения: в виде двуручной конструкции, мобильного варианта во взаимодействии с автоматической самоходной тележкой (AGV), а также подъемно-транспортной системы в рамках «умного завода» и на «малом прессе» с гидроприводом.

Контроль движения Pilz: повышение производительности, снижение затрат
К числу инноваций, представленных в Нюрнберге, относится новое поколение систем контроля движения Pilz PMCprimo C2. Благодаря повышенной производительности они обеспечивают более высокое число циклов и качество продукции. Помимо множества интерфейсов, входов энкодера, цифровых входов/выходов и USB-интерфейса для защиты данных они также обеспечивают высокую универсальность.
Серводвигатели PMCtendo SZ теперь доступны с поддержкой полностью цифрового протокола обратной связи HIPERFACE DSL. В нем используется минимум кабелей для соединения частотного преобразователя с системой обратной связи электродвигателя. Таким образом, в серводвигателях PMCtendo SZ поддерживается тенденция однокабельной коммутации приводной техники. Это не просто снижает расходы, но и позволяет экономить место, уменьшая объем монтажных работ.

Квалификация специалиста CE мирового уровня
Компания Pilz расширяет предлагаемые мероприятия по обучению , и с осени предлагает аттестацию в качестве CECE, т.е. сертифицированного специалиста по маркировке CE. Международная аттестация, выполненная по нормам TÜV Nord, дает требуемые экспертные знания для маркировки CE на новом, существующем и модифицированном оборудовании.

Выставка SPS IPC Drives 2018: Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 370.
Дополнительную информацию о стенде компании Pilz см. здесь.

На стенде компании Pilz в рамках выставки SPS IPC Drives 2018 основное внимание будет уделено сенсорным технологиям безопасности.
На стенде компании Pilz в рамках выставки SPS IPC Drives 2018 основное внимание будет уделено сенсорным технологиям безопасности.

На стенде компании Pilz в рамках выставки SPS IPC Drives 2018 основное внимание будет уделено сенсорным технологиям безопасности.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru