Россия | русский

г. Остфильдерн, 1 авг. 2018 г.

Вы готовы к эпохе цифровых железных дорог? – InnoTrans 2018: Компания Pilz представляет комплексное решение Industrie 4.0 для железнодорожной отрасли.

На выставке InnoTrans 2018, которая пройдет 18–21 сентября 2018 г, поставщик систем автоматизации компания Pilz представит решения по переходу на цифровые технологии на поездах и железнодорожных линиях. Помимо решений по системам управления с системой автоматизации PSS 4000-R компания Pilz предлагает готовые комплексные решения вплоть до шкафов управления с предварительной проводкой. 21 сентября в рамках конвенции InnoTrans компания Pilz представит свои идеи на диалоговом форуме «Инновационные пути 4.0 – будущее Ассоциации железнодорожной промышленности Германии (VDB) – Семинар» по теме «Industrie 4.0 – Железнодорожные технологии 4.0: Возможности для средних компаний».

Решения Pilz могут использоваться для различных применений вплоть до самого высокого уровня полноты безопасности SIL 4; они отвечают нормативным требованиям CENELEC и поддерживают открытый протокол RaSTA.

Технология промышленной автоматизации в железнодорожной отрасли
Компания Pilz инвестирует в открытые технологии автоматизации, проверенные промышленным путем, для того, чтобы внести свой вклад в модернизацию и расширение железнодорожной инфраструктуры. На выставке InnoTrans компания Pilz использует модели, чтобы показать, как можно автоматизировать железнодорожные переезды или стрелочные контроллеры с помощью системы автоматизации PSS 4000-R. Система PSS 4000-R контролирует такие участки на железнодорожных переездах, как работа шлагбаумов и крайние положения, расстояние между шлагбаумами, крайние положения стрелок, соединения и сигналы.

Система включает в себя универсальные системы управления, которые уже были испытаны на железной дороге и устойчивы к электромагнитным помехам, предельным температурам и механическим нагрузкам. Программные инструменты также обеспечивают поддержку при планировании и эксплуатации: В Берлине компания Pilz представит программную платформу PAS4000 для создания, конфигурирования и параметризации, а также решение для визуализации PASvisu на основе Интернет-технологий для обзора работы системы, мониторинга, анализа и технического обслуживания – даже удаленно. Это позволяет пользователям ускорить работу с проектами: от проектирования и выполнения – до технического обслуживания. Преимущество: Быстрое обнаружение и локализация ошибок и отказов.

Защищенная интеграция в сеть
При использовании решения для железнодорожных систем Track 4.0 вопросы интеграции в сеть и обеспечения защиты играют важную роль. На выставке InnoTrans компания Pilz представит решение по мониторингу, которое включает систему автоматизации PSS 4000-R, ПО визуализации PASvisu и сетевой шлюз IIoT Revolution Pi. Сетевой шлюз IIoT отправляет управляющие данные, такие как вибрация, температура, потребление электроэнергии и время в облачную среду оператора. Это обеспечивает доступ для оператора из любой точки мира, и, таким образом, на основании таких данных он может определить, например, время проведения следующего технического обслуживания.

Pilz SecurityBridge предлагает необходимую защиту систем управления от внесения изменений и несанкционированного доступа. В отличие от общих брандмауэров, SecurityBridge не требует сложной настройки; его легко подключить по принципу plug-and-play.

Датчики с многофункциональными возможностями
Безопасный регулируемый доступ к опасным точкам и зонам, а также защита доступа требуют использования надежных датчиков. На основе модели защитного ограждения на выставке InnoTrans компания Pilz представит различные технологии датчиков: они включают защитные датчики и системы защитных ограждений в целом для контроля положения и защиты. Оптические и тактильные датчики, такие как световые завесы, системы оптического контроля и динамические контактные коврики, подходят для контроля зон или пространств и, таким образом, предлагают разноплановое использование не только в цехах, но и на железнодорожном транспорте или вблизи от него.

«Компания Pilz – надежный партнер в части стандартизированных, безопасных промышленных компонентов и систем для железнодорожных технологий. Модульное аппаратное обеспечение и очень простое программирование обеспечивают высокую гибкость наших решений. Именно поэтому клиенты со всего мира инвестируют в широкое использование наших компонентов и систем в железнодорожной отрасли. Мы предлагаем ориентированные на клиента решения для железнодорожной отрасли более чем в 50 странах», – говорит Сюзанна Куншерт, управляющий партнер в компании Pilz.

На выставке InnoTrans 2018 вы сможете найти экспозицию Pilz в павильоне 6.2 на стенде 214.
Более подробно о нашем участии в выставке можно узнать по ссылке:https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Система автоматизации PSS 4000-R используется по всей Европе в частности для обеспечения безопасности железнодорожных переездов (с барьерной защитой или без нее) и предполагает выполнение задач по управлению и обеспечению безопасности.
Система автоматизации PSS 4000-R используется по всей Европе в частности для обеспечения безопасности железнодорожных переездов (с барьерной защитой или без нее) и предполагает выполнение задач по управлению и обеспечению безопасности.

Система автоматизации PSS 4000-R используется по всей Европе в частности для обеспечения безопасности железнодорожных переездов (с барьерной защитой или без нее) и предполагает выполнение задач по управлению и обеспечению безопасности.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru