Россия | русский

г. Остфильдерн, 29 мая 2018 г.

Повышение эффективности и безопасности прессов! Компания Pilz расширяет конфигурируемые защитные системы управления компактного размера PNOZmulti 2 с помощью модуля с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT

Безопасный мониторинг механических прессов гарантирует новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 от компании Pilz. Это означает, что предохранительными клапанами пресса и другими исполнительными механизмами, которые требуют двухполюсного переключения, можно управлять с легкостью и гибкостью. Это позволяет управлять работой механических прессов не только более безопасно, но и более эффективно.

Новые двухполюсные модули предназначены для пользователей, которые фокусируются на эффективности своих прессов.

Модуль для всех функций безопасности
Множество функций — одно решение: Новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами имеет два безопасных выхода, выполненных по транзисторной технологии, которые служат для срабатывания предохранительных клапанов пресса или других исполнительных механизмов, требующих двухполюсного переключения. Для каждого из восьми входов нового модуля можно настроить индивидуальное время фильтрации, чтобы обеспечить правильную работу с различными входными сигналами. В зависимости от способа применения достигается уровень безопасности PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 или SIL CL 3 в соответствии с IEC 62061. С одним из базовых блоков PNOZmulti-2 вы можете использовать новый модуль с транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для мониторинга функций безопасности пресса.

Разнообразие блоков для прессов
Сертифицированные блоки для прессов в программном инструменте PNOZmulti Configurator делают эксплуатацию простой и экономичной. Конфигурация режимов работы, таких как режим настройки, автоматический и одинарный ход, мониторинг механизма с вращающимся кулачком или электрочувствительного защитного оборудования возможны с той же легкостью, что и мониторинг хода для контроля механической передачи при поломке срезного предохранительного штифта, контроль предохранительного клапана пресса и включение рабочего цикла с помощью двуручного пульта управления. Сокращение времени инженерно-проектных работ при планировании и помощь при конфигурации проекта позволяют сэкономить время и затраты.

Полная синхронизация для более комплексных задач
На каждый модуль расширения конфигурируется отдельная программа модуля mIQ с точными настройками модуля и 256 дополнительными линиями в программном инструменте. Программа пользователя состоит из основной программы и одной или нескольких программ модулей. Элементы пресса конфигурируются непосредственно в программе модуля, после чего программа обрабатывается децентрализованно в модуле, что позволяет сократить время цикла на 3 мс.
Выходное срабатывание осуществляется очень быстро, поэтому возможно время реакции < 8 мс. В результате пресс может быть отключен быстрее, что повышает безопасность оператора.

Дополнительная информация по модулям расширения для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2

Новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 обеспечивает безопасность работы пресса.
Новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 обеспечивает безопасность работы пресса.

Новый модуль с двухполюсными транзисторными выходами PNOZ m EF 8DI2DOT для конфигурируемых защитных систем управления компактного размера PNOZmulti 2 обеспечивает безопасность работы пресса.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru