Россия | русский

г. Остфильдерн, 14 мая 2018 г.

Компания Pilz расширяет ассортимент своих решений для контроля движения посредством нового операционного терминала PMI 6 primo с функцией контроля, движения и ЧПУ — контроль и визуализация приводов «primo»!

Теперь пакет решений Pilz Motion Control (PMC) включает в себя операторские терминалы PMI 6 primo с функциями ПЛК, контроля движения и ЧПУ. В составе оборудования они выполняют не только функцию автоматизации, включая управление движением, но также функцию визуализации или планирования проекта. Это оборудование дает пользователю большую универсальность при необходимости.

Благодаря высокой производительности, новые операторские терминалы PMI 6 primo обеспечивают высокое качество продукции и увеличенные показатели цикла. Мощный процессор и объемная память обеспечивают надежную платформу для выполнения задач по автоматизации: Объемная память для выполнения сложных задач.

В большей степени модульная система...
С помощью PMI 6 primo можно управлять либо всей машиной, либо только сложной секцией, которая подключается к ПЛК более высокого уровня и управляется с его помощью. Имеется возможность гибкого соединения до 40 осей для формирования своего рода электронного ведущего вала. Это обеспечивает бесступенчатое переключение редуктора и смену кулачковых дисков при движении и (или) импульсе. В результате не только может быть исключен износ, но и машину можно настраивать или корректировать быстрее, т. е. на лету.

... и более гибкая
PMI 6 primo также решает задачи ЧПУ с помощью автоматизации и движения: Используя функции «подвижного отрезного станка», «поперечной резки» или «функции кулачкового диска», операторский терминал имеет больше функций, которые могут быть легко реализованы с использованием системы управления. Также имеются такие машинные функции, как «поточная упаковка». Это позволяет расширить области применения: Помимо классической автоматизации машин PMI 6 primo также обеспечивает повышенное качество продукции в секторах упаковки, робототехники и подъемно-транспортных операций.

Элементы управления приводом, обеспечивающие обзор
Визуализация проектов приводов осуществляется с помощью сенсорных экранов PMI 6 primo. Вы можете выбрать экран размером 7 дюймов, 12 дюймов или 15 дюймов. Все версии оснащены удобной системой визуализации, но совместимы с любым стандартным программным обеспечением HMI. Таким образом, конфигурация остается эффективной для пользователя.

Помощник поддерживает вас во всех проектах
Помощник PMI доступен для установки пакетов программного обеспечения. Он может использоваться для эффективного планирования проектов в рамках согласованных и предварительно настроенных пакетов HMI. PMI 6 primo оснащен программно-совместимым ПЛК в соответствии с требованиями IEC 61131, версия 3.5. В результате становятся доступными все преимущества объектно-ориентированного программирования. Пользователи получают возможность быстрого ввода в эксплуатацию. Например, стандартные функции, такие как «подвижный отрезной станок», уже хранятся в виде функциональных блоков.

Пространственный контроль движения в Pilz – PMC – расширен с помощью операторского терминала PMI 6 primo за счет функций ПЛК, движения и ЧПУ.
Пространственный контроль движения в Pilz – PMC – расширен с помощью операторского терминала PMI 6 primo за счет функций ПЛК, движения и ЧПУ.

Пространственный контроль движения в Pilz – PMC – расширен с помощью операторского терминала PMI 6 primo за счет функций ПЛК, движения и ЧПУ.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru