Россия | русский

Остфильдерн, 2 нояб. 2017 г.

Для конфигурируемых компактных контроллеров безопасности PNOZmulti 2 теперь предусмотрена возможность для передачи данных через SafetyNET p — безопасное подключение к системе

Конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti 2 от Pilz позволяют подключать SafetyNET p через безопасную сеть Ethernet в режиме реального времени без задержек. Благодаря модулям расширения PNOZ m EF SafetyNET появилась возможность для подключения до 16 базовых блоков. Таким образом, обеспечиваются безопасное соединение и передача данных между компактными контроллерами. Настройка сети выполняется с помощью программного инструмента PNOZmulti Network Editor. Таким образом, процесс конфигурирования проектов упрощается. Более того, системы PNOZmulti и PNOZmulti Mini можно также встраивать в сеть, используя многоканальные модули.

Использование линейной топологии позволяет подключать до 16 систем PNOZmulti 2. Интерфейс данных с четкой структурой, где вводы настроены на 128 бит, а выводы — на 32 бита, является отличительной чертой канала для быстрой передачи данных. Передача 32-разрядных данных осуществляется через интерфейс RTFL. Это позволяет сократить время обработки и обеспечить легкую и безопасную работу модульного оборудования.

Модули для всех систем и размеров
В случае базовых блоков PNOZ m B0 или PNOZ m B1 компактных контроллеров PNOZmulti 2, при передаче данных для каждого базового блока должен использоваться только один безопасный модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET. Для базовых блоков предусмотрен свободный порядок подключения.
Таким образом, пользователи могут использовать меньшее количество интерфейсных модулей, а структура остается понятной. Также можно быстро и легко подключать крупное оборудование.
Использование многоканальных модулей расширения дает возможность для включения базовых модулей PNOZmulti и PNOZmulti Mini в одну сеть, помимо подключения базовых блоков компактных контроллеров PNOZmulti 2. Таким образом, существующие секции оборудования можно быстро расширить, чтобы включить в сеть SafetyNET.

Управление процессом передачи данных в рамках проекта
Используя программный инструмент PNOZmulti Network Editor, который запускается непосредственно в PNOZmulti Configurator, все данные можно передавать по сети: его можно использовать для настройки сети SafetyNET p и для подключения проекта. После загрузки в системы PNOZmulti сеть SafetyNET p готова к использованию и обеспечивает защиту оборудования вплоть до уровня безопасности PL e/SIL CL 3.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернет-магазине в разделе «Модули связи PNOZmulti 2»

Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 370. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Теперь для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 предусмотрен модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET для безопасной передачи данных через SafetyNET p.
Теперь для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 предусмотрен модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET для безопасной передачи данных через SafetyNET p.

Теперь для конфигурируемых компактных контроллеров PNOZmulti 2 предусмотрен модуль расширения PNOZ m EF SafetyNET для безопасной передачи данных через SafetyNET p.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru