Россия | русский

Остфильдерн, 27 окт. 2017 г.

Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием — «виртуальное» управление.

Автоматизационная компания Pilz представила свой собственный контактный коврик безопасности PSENmat, разработанный собственными силами: это первое в мире изделие, которое обеспечивает комплексное определение местоположения и предоставляет оператору возможность для управления — эта функция аналогична виртуальной кнопке. Коврик PSENmat объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием. Это позволяет воплотить абсолютно новые концепции управления оборудованием.

Коврик PSENmat от Pilz обеспечивает мониторинг безопасной зоны в сочетании со стандартной функцией управления; на практике функция выключения выполняется дистанционно. Поэтому отдельный выключатель не требуется. Динамическое переключение обеспечивает гибкость конфигурации, что экономит пространство и денежные средства. Встроенные выходы OSSD обеспечивают дополнительную гибкость. В результате, можно уменьшить длину кабелей и подключить PSENmat к любому оценочному устройству.

Коврик, который защищает
Помимо отдельных концепций управления, контактный коврик безопасности максимально ограничивает доступ для людей в соответствии со стандартом для контактных ковриков безопасности EN ISO 13856-1. Коврик PSENmat уменьшает количество оборотов или останавливает оборудование при нахождении кого-либо к опасной зоне (защита доступа). В случае плохой видимости также предусматривается защита от проникновения с задней стороны защищаемой зоны (защита задней стороны защищаемой зоны). Коврик PSENmat обеспечивает безопасность вплоть до уровня SIL 2 согласно стандарту EN ISO 61508 и уровня безопасности PL d согласно стандарту EN 13849. Очень быстрое время реакции ≤ 25 мс также повышает уровень безопасности. Более крупные проекты можно реализовать, выполнив небольшой объем дополнительной работы: Последовательно можно подключить до 22 ковриков, что значительно сокращает объем кабельных работ. Кроме того, надежный контактный коврик безопасности, который выдерживает высокие механические нагрузки, соответствует степени защиты IP67 и может использоваться при температуре окружающей среды от 0 °C до +55 °C. Таким образом, коврик PSENmat обеспечивает повышенную безопасность даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Встроенная функция выключения для лучшей эргономики
Контактный коврик безопасности можно использовать с более эргономичной рабочей станцией: Благодаря встроенной функции выключения можно легко выполнять работы без использования рук, при этом отсутствуют какие-либо препятствия. Вследствие того, что опасные зоны четко размечены, оператор может воспользоваться всеми преимуществами встроенной функции выключения. В результате контроль качества можно проводить без использования рук, например: красная маркировка означает «проверка не выполнена», а зеленая — «проверка выполнена успешно».

Контактный коврик безопасности «plus»
Новый контактный коврик безопасности PSENmat позволяет использовать сенсорную технику Pilz для мониторинга участков и зон. Коврик PSENmat можно легко подключить к конфигурируемым системам безопасности PNOZmulti или к системе автоматизации PSS 4000, или даже к панели визуализации PMIvisu. В сочетании с технологией управления компании Pilz вы получаете безопасное, экономичное и универсальное комплексное решение.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 370. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием.
Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием.

Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru