Россия | русский

Остфильдерн, 6 окт. 2017 г.

Компания Pilz продемонстрирует свои новинки на выставке SPS IPC Drives 2017 - Автоматизация: Безопасность во всех измерениях

На выставке PS IPC Drives 2017 в Нюрнберге (которая будет проходить с 28 по 30 ноября) компания Pilz продемонстрирует как человек и машина могут работать вместе с большей производительностью и лучшей эргономикой благодаря решениям по динамической безопасности. Одними из первых в мире будут представлены контроллер PSS67 PLC, первый контроллер безопасности ПЛК со степенью защиты IP67, и контактный коврик PSENmat с возможностью определения положения.

PSS67 PLC: Автоматизация без шкафа управления
На выставке SPS IPC Drives компания Pilz представит первый безопасный ПЛК контроллер со степенью защиты IP67 PSS67 PLC. В механическом смысле данный контроллер является исключительно надежным за счет скрытого модуля электроники. Данный контроллер можно установить непосредственно на машину, при этом требования к пространству минимальные. Это существенно уменьшает работу по прокладке кабеля по сравнению с системой на основе шкафа управления и повышает гибкость системы при использовании модульной архитектуры предприятия.

Контактный коврик безопасности PSENmat с системой обнаружения положения
В этом году компания Pilz представит на выставке SPS IPC Drives Pilz новый контактный коврик безопасности PSENmat. Встроенная функция обнаружения положения, позволяющая по-новому управлять машиной - первая в своем роде. Благодаря тому, что опасные зоны четко размечены, оператор может работать на машине без необходимости ручного переключения. PSENmat объединяет систему мониторинга зон с органами управления машиной в одном устройстве. Контактные датчики коврика PSENmat особенно хорошо подходят для сложных условий работы в условиях недостаточного освещения и сильного загрязнения.

Лазерные сканеры безопасности PSENscan для контроля безопасности в 2D
Лазерные сканеры безопасности PSENscan позволяют осуществлять двухмерный контроль зон. Эти сканеры контролируют доступ не только в опасную зону, но и в пространство за ней. Таким образом исключается возможность непреднамеренного запуска машины при наличии кого-либо в опасной зоне. Автоматически управляемые транспортные средства обеспечиваются надежной защитой благодаря всего двум лазерным сканерам безопасности. Лазерные 2D сканеры обнаруживают объекты на пути движения транспортного средства и позволяют ему вовремя затормозить.

Система оптического 3D контроля SafetyEYE: Новое поколение
Благодаря системе оптического 3D контроля SafetyEYE зоны, где работают люди и роботы, могут легко контролироваться на предмет безопасности, при этом не затрудняя доступ к этим зонам. Оптическая система расположена над зоной, что гарантирует полный обзор в любое время. На выставке компания Pilz представит новое поколение этой системы, теперь с онлайн видео сервером. Благодаря нему контроль за опасными зонами может осуществляться удаленно.

Динамическая безопасность для большей продуктивности
Посетители стенда Pilz на выставке могут увидеть, как человек и робот могут работать совместно без защитных ограждений благодаря решениям динамической безопасности: в ходе взаимодействия человека с роботом, положение человека определяется с помощью сенсорной технологии Pilz 2D и 3D, которая находится снаружи, а не встроена в роботов. Различные технологии и их комбинации обеспечивают безопасность в зависимости от их применения
"Чтобы объединить безопасность, производительность и эргономику для одной машины, нельзя ограничиться выборочным контролем безопасности. Благодаря полному комплекту датчиков, способных контролировать все зоны, Pilz открывает новые возможности для динамической безопасности. «Это означает, что человек и робот могут работать в одном рабочем пространстве без ущерба безопасности», говорит председатель Совета директоров Рената Пильц ,подчеркивая ключевую идею компании на выставке.

Industrie 4.0 к которой можно прикоснуться
Автономные модули, объединенные в интеллектуальную сеть, делают возможным гибкое, умное производство. В рамках концепции умного предприятия компании продемонстрирует на выставке как можно быстро и эффективно создавать уникальные изделия в условиях массового производства. Все компоненты поставляются компанией Pilz, от датчика и привода до контроллера. Система автоматизации PSS 4000 отвечает за функции контроля на умном предприятии Pilz: она может использоваться для программирования функций контроля для всего предприятия в одном инструменте - а они затем легко передаются на различные контроллеры ПЛК. Это экономит время и позволяет избежать ошибок.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, Стенд 370. Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

На выставке SPS IPC Drives 2017 компания Pilz продемонстрирует не только модель умного завода, но и инновационные изделия в рамках Industrie 4.0, которые можно потрогать.
На выставке SPS IPC Drives 2017 компания Pilz продемонстрирует не только модель умного завода, но и инновационные изделия в рамках Industrie 4.0, которые можно потрогать.

На выставке SPS IPC Drives 2017 компания Pilz продемонстрирует не только модель умного завода, но и инновационные изделия в рамках Industrie 4.0, которые можно потрогать.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru