Россия | русский

Остфильдерн, 10 апр. 2017 г.

Новая система измерения силы и давления PROBlems гарантирует безопасное взаимодействие человека и робота (HRC) в соответствии со стандартом — безопасная аренда для HRC!

Благодаря новой системе измерения силы и давления PROBlems, которая доступна для аренды, компания Pilz может предложить полный пакет для валидации системы взаимодействия человека и робота (HRC) в соответствии с ISO/TS 15066. Таким образом, предельные значения силы и давления при движении робота, как определено в ISO/TS, теперь можно точно измерить и, следовательно, проверить с помощью PROBms. Также общий пакет включает программное обеспечение пользователя и инструкцию для обучения работе с системой. Возможность аренды во многих странах мира гарантирует, что пользователи всегда имеют в своем распоряжении современную измерительную систему. Таким образом, PROBms обеспечивает более высокую производительность и безопасность при взаимодействии человека и робота.

Система PROBlems подходит для всех областей применения в рамках взаимодействия человека и робота, в которых люди и роботы совместно используют рабочее пространство в соответствии с ISO/TS 15066. К таким областям относится, например, манипулятор, применяемый в автомобильной и электронной промышленности.

Для еще большей безопасности арендуйте, а не покупайте
Систему измерения силы и давления PROBms можно арендовать в компании Pilz во многих странах мира. Аренда включает в себя техническое обслуживание, калибровку и регулярные обновления, чтобы пользователи всегда имели доступ к полностью функциональной и современной измерительной системе. Новые замеры, необходимые при изменении процесса взаимодействия человека и робота, могут выполняться независимо в любое время. Это повышает доступность роботизированных систем, а также их производительность.

Комплексный и не требующий хлопот пакет для безопасного взаимодействия человека и робота
Помимо измерительного устройства PROBmdf, система измерения силы и давления PROBms также содержит необходимые пленки для измерения давления, сканер, девять пружин с различными силовыми постоянными для воссоздания различных частей тела, а также программное обеспечение для работы измерительного устройства и записи результатов измерений. В комплект также входит однодневный учебный курс по продукту и комплексный послепродажный пакет, включающий техническое обслуживание, калибровку и регулярное обновление программного обеспечения.

Соответствующие стандарту «столкновения» с системой PROBlems
Техническая спецификация ISO/TS 15066 регламентирует процесс измерения силы и давления при перемещении робота для обеспечения взаимодействия человека и робота.
В технической спецификации указаны предельные значения для каждой части тела в случае столкновения человека и оборудования. Применяемая система соответствует этому стандарту, если функционирует в этих пределах во время взаимодействия человека и робота. Новая система измерения силы и давления означает, что это первый раз, когда значения могут быть точно зарегистрированы, использоваться в промышленной среде и учитываться при настройке системы взаимодействия человека и робота. Это значительно повышает безопасность тех, кто использует такие системы.
Компания Pilz будет представлена в павильоне 9, стенд D17. Более подробную информацию об изделиях компании Pilz, представленных на выставке, можно получить по адресу: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Новая система измерения силы и давления PROBms от Pilz используется, чтобы продемонстрировать, что требования безопасности соответствуют применимым стандартам, регламентирующим взаимодействие человека и робота (HRC). В этом случае они соответствуют ISO/TS 15066.
Новая система измерения силы и давления PROBms от Pilz используется, чтобы продемонстрировать, что требования безопасности соответствуют применимым стандартам, регламентирующим взаимодействие человека и робота (HRC). В этом случае они соответствуют ISO/TS 15066.

Новая система измерения силы и давления PROBms от Pilz используется, чтобы продемонстрировать, что требования безопасности соответствуют применимым стандартам, регламентирующим взаимодействие человека и робота (HRC). В этом случае они соответствуют ISO/TS 15066.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru