Россия | русский

Остфильдерн, 29 мар. 2017 г.

Лазерный сканер безопасности PSENscan от Pilz расширяет ассортимент средств автоматизации — теперь и для более эффективного двухмерного контроля

Новый лазерный сканер безопасности PSEN от Pilz обеспечивает контроль до трех отдельных зон, что значительно повышает производительность оборудования. Можно подключить до четырех сканеров через их последовательное соединение в соответствии с принципом «ведущий-ведомый», что значительно уменьшает объем работ при прокладке кабелей и настройке. Благодаря неограниченным возможностям при конфигурировании зон предупреждения и защитных зон, а также возможности адаптации к существующим структурным условиям, сканер PSENscan можно легко использовать в самых разнообразных областях применения.

Компания Pilz расширяет свой ассортимент средств автоматизации благодаря новым универсальным и конфигурируемым лазерным сканерам безопасности: их диапазон применения простирается от мониторинга определенных зон до контроля за автоматически управляемыми тележками (AGV) и взаимодействия человека и робота (HRC). В сочетании с конфигурируемыми компактными контроллерами PNOZmulti или контроллерами системы автоматизации PSS 4000 от Pilz, вы получаете комплексное, экономичное и универсальное решение.

Минимальное усилие для максимальной безопасности
Лазерный сканер безопасности обеспечивает двухмерный контроль с большим углом раскрыва в 275°. Поэтому в областях применения, в которых необходимо контролировать несколько соседних сторон оборудования или автоматически управляемые тележки, можно использовать меньшее количество устройств по сравнению со сканером, угол раскрыва которого составляет 180°. Это сокращает капитальные затраты и повышает рентабельность в вашей области применения.
Сканер PSENscan является универсальным и может использоваться в различных ситуациях благодаря возможности сохранения различных конфигураций зоны. Например, для режима настройки и производства можно определить зоны безопасности и зоны предупреждения различных размеров. Также зоны можно адаптировать к обрабатываемой детали. Простая и гибкая адаптация к самым различным структурным условиям экономит время и силы во время настройки.

Сканер для повышения эффективности
Одновременно можно контролировать до трех отдельных зон, а также настроить до 70 переключаемых конфигураций. В результате работа в вашей области применения становится более эффективной. Последовательное соединение в соответствии с принципом «ведущий-ведомый» — можно использовать до четырех сканеров — значительно уменьшает объем работ при прокладке кабелей и настройке.
Кроме того, в защищенной зоне, в которой выделено от 3 до 5,5 метров для зоны безопасности, даже большие области могут быть покрыты всего одним устройством. Зона предупреждения занимает площадь до 20 метров и позволяет своевременно предупреждать человека, например звуковым сигналом, или активировать функции оборудования, такие как торможение. Это предотвращает простой и одновременно повышает безопасность и производительность.

Гибкая конструкция для безопасной лазерной автоматизации
Для настройки сканера PSENscan используется конфигуратор PSENscan. Порт Ethernet используется для подключения сканера PSENscan к компьютеру, который используется для конфигурирования. Зоны безопасности и предупреждения, а также все другие настройки можно применять самым разнообразным способом с помощью программного инструмента. Лазерный сканер безопасности использует обучающий режим для регистрации стационарных препятствий в зоне своей ответственности, которые затем можно сразу исключить из зон контроля. Это упрощает настройку и сокращает время ввода в эксплуатацию.
Все настройки конфигурации можно сохранить на сменном модуле памяти, поэтому если вам нужно поменять устройство, просто установите существующий модуль памяти в новый сканер. Нет необходимости проводить настройку конфигурации повторно.

Чувствительный, но устойчивый к пыли
Сканер безопасности PSENscan имеет степень защиты IP65, но это еще не все. Вся конструкция устройства была оптимизирована таким образом, что ошибки, вызванные частицами пыли, обнаруживаются и затем устраняются. На дисплее устройства отображается информация о состоянии или сообщения об ошибках, например, запрос на проведение очистки. Если какие-либо лица или объекты находятся в зоне предупреждения или в зоне безопасности, подсветка дисплея меняется на цветную, чтобы ее можно было легко идентифицировать на большом расстоянии. Как результат, сканер PSENscan обеспечивает высокую эксплуатационную готовность.

Более подробную информацию об изделии можно найти по адресу www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner

Компания Pilz будет представлена в павильоне 9, стенд D17. Более подробную информацию об изделиях компании Pilz, представленных на выставке, можно получить по адресу: www.pilz.com/interpack

Новый лазерный сканер безопасности PSEN от Pilz может контролировать до трех отдельных зон. Это значительно повышает производительность в областях применения, где используются лазеры.

Новый лазерный сканер безопасности PSEN от Pilz может контролировать до трех отдельных зон. Это значительно повышает производительность в областях применения, где используются лазеры.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru