Россия | русский

Остфильдерн, 16 мар. 2017 г.

Компания Pilz на «МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ УПАКОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ INTERPACK 2017», Дюссельдорф, павильон 18, стенд B16 — «умная» и безопасная упаковка!

В рамках «Международной специализированной выставки упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack», которая пройдет в этом году, автоматизационная компания Pilz основное внимание уделит гибким и экономичным решениям для упаковочных машин. Особый акцент будет сделан на решениях для «умного» завода. Новинка, которая будет представлена в Дюссельдорфе: кнопка аварийного останова PITestop active с возможностью активации посредством электричества, которая обеспечивает безопасность и производительность в духе Industrie 4.0, особенно в тароупаковочной промышленности.

Нужно ли вам оборудование с простейшим набором функций или многофункциональное оборудование, представляющее собой единый комплекс? Фирма Pilz предлагает производителям и операторам комплексные решения в области промышленной безопасности и автоматизации. Такие комплексные решения включают все, начиная от датчиков, систем управления и приводной техники и заканчивая визуализацией.

Технология упаковки в духе Industrie 4.0
Использование модульных систем — это ключ к повышению гибкости производственных систем. В рамках «Международной специализированной выставки упаковочных технологий, материалов и оборудования Interpack» компания Pilz покажет насколько гибким, малозатратным и удобным может быть производство индивидуальных изделий на примере модели «умного» завода. Модель состоит из трех модулей, объединенных в сеть и производящих персонализированную продукцию на интеллектуальной сборочной линии.
Кнопка аварийного останова PITestop active, которая активируется посредством электричества, является новым устройством, созданным для «умного» завода. Она сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Такую кнопку можно использовать для безопасного включения и отключения всего оборудования или его части в соответствии с требованиями стандарта ISO 13850. Это делает кнопку PITestop active правильным решением для оборудования с подвижными частями. В результате процесс реализации гибких концепций безопасности, например в тароупаковочной промышленности, не вызовет каких-либо затруднений. Кнопка аварийного останова с возможностью активации посредством электричества позволяет обеспечить большую гибкость и модульность даже для упаковочных машин.
Благодаря кнопке аварийного останова PITestop active больше не требуется подавать питание на все оборудование, чтобы использовать функцию аварийного останова, а пользователи могут получить выгоду от снижения затрат на электроэнергию.

Компания Pilz будет представлена в павильоне 18, стенд B16. Более подробную информацию об изделиях компании Pilz, представленных на выставке, можно получить по ссылке: www.pilz.com/interpack

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации».
Ключевые области компетенции Pilz в этом году станут Компоненты для  упаковочных решений в контексте Умного Завода

Ключевые области компетенции Pilz в этом году станут Компоненты для упаковочных решений в контексте Умного Завода
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru