Россия | русский

Остфильдерн, 23 февр. 2017 г.

Компания Pilz представляет новую линейку кнопок аварийного останова PITestop active — переключайте безопасно и экономьте электроэнергию.

Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Таким образом, вы обеспечиваете большую гибкость и модульность, что полностью соответствует духу Industrie 4.0. Пользователи также получают выгоду от снижения затрат на электроэнергию, так как для функционирования кнопок аварийного останова больше не требуется подача питания на все оборудование.

Кнопки аварийного останова PITestop active имеют большую практическую значимость для оборудования с подвижными частями: при необходимости эти кнопки можно использовать для безопасного включения или выключения частей оборудования в соответствии с ISO 13850. В случае одновременного применения систем управления PNOZmulti от Pilz, которые уже используются для модульного оборудования, процесс реализации гибких концепций безопасности, например при создании «умного» завода, не вызовет каких-либо затруднений. Кнопки аварийного останова PITestop active доступны в различных вариантах, что позволяет проводить монтаж на панелях и поверхностях оборудования: версия для панельного монтажа с классом защиты IP65 и версия для поверхностного монтажа с разъемом M12.

Больше свободы при проектировании
Кнопки аварийного останова PITestop active могут быть приведены в действие при помощи электричества и для этой цели их можно интегрировать в цепь безопасности. Теперь для выключения не надо нажимать на кнопку аварийного останова. Это сэкономит ваше время. Помимо этого, отпадает необходимость в перемещении мобильных панелей операторов в безопасное место; их просто можно выключить, что повышает уровень безопасности. Благодаря кнопкам аварийного останова PITestop active вы можете создавать схемы размещения механизмов без каких-либо ограничений и быстрее переключать режимы работы связанного оборудования: от полуавтоматического режима при наличии множества отдельных модулей до полностью автоматического режима, в котором каждая кнопка аварийного останова влияет на работу всей цепи.

Высокотехнологичные кнопки аварийного останова с подсветкой
Модули оборудования можно отключать или добавлять в процессе работы: поэтому допускается отключение неактивных частей оборудования для экономии затрат и электроэнергии — без дополнительной крышки для неактивных кнопок аварийного останова. Более того, быстрое принятие отдельных решений возможно даже в аварийной ситуации, так как после активации кнопки PITestop active ее статус отображается посредством постоянно мигающего индикатора. Таким образом, можно быстрее восстановить нормальную работу оборудования, что повышает уровень эксплуатационной готовности.

Безопасный аварийный останов в соответствии с Директивой по машинному оборудованию
Кнопки аварийного останова PITestop active соответствуют требованиям пересмотренного стандарта ISO 13850: Директива по машинному оборудованию предъявляет особенно высокие требования к наличию кнопки аварийного останова и ее заметности. До настоящего времени необходимо было закрывать неактивную кнопку аварийного останова, чтобы исключить любую путаницу в случае опасности. Иногда это было трудно реализовать на практике. Теперь в пересмотренном стандарте ISO 13850 предусмотрены новые варианты проектирования. Впервые этот стандарт предусматривает третий «неактивный» статус для кнопок аварийного останова. Надежная подсветка кнопок аварийного останова обеспечивает безопасную активацию.

Дополнительная информация об изделии доступна по адресу: https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Фото: Pilz GmbH & Co. KG

Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Они сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru