Россия | русский

Остфильдерн, 7 мар. 2017 г.

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке 2017, павильон 9, стенд D17 — Более интеллектуальная автоматизация!

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации». В этом году стенд будет посвящен инновационным изделиям для взаимодействия человека и робота (HRC), сенсорной технологи и «умному» заводу.

На стенде будут представлены технологии управления и приводная техника, системы диагностики и визуализации, а также соответствующее программное обеспечение.

Комплексные решения для безопасного применения роботов
Непосредственное взаимодействие человека и робота не нуждается в защите, расположенной между человеком и роботом. На своем стенде компания Pilz продемонстрирует, как реализовать это безопасно, используя, например, систему взаимодействия человека и робота, которая защищает в соответствии с принципом ограничения мощности и силы и создана только с использованием изделий от Pilz. Здесь будут использоваться два новых изделия для безопасного взаимодействия человека и робота. Благодаря инновационной системе измерения силы и давления PROBms компания Pilz может предоставить полный пакет для проверки систем взаимодействия человека и робота. Комплект включает устройство для измерения силы столкновений в соответствии с ISO / TS 15066. Система измерения силы и давления доступна для аренды в любой стране мира. Производительность и надежность систем, обеспечивающих взаимодействие человека и робота, можно увеличить с помощью точных измерений в любое время.
Новый лазерный сканер безопасности PSENscan также будет полезен тем, кто использует роботизированные системы: при использовании таких систем люди могут легко оставаться незамеченными, особенно в опасных зонах, где плохая видимость. В отличие от защиты, обеспечиваемой световыми завесами, сканер PSENscan постоянно контролирует всю опасную зону. Таким образом, повторный запуск отменяется, если кто-либо находится в опасной зоне. Это увеличивает производительность и улучшает эргономичность вашего оборудования, и одновременно повышает уровень безопасности.

Безопасность для Industrie 4.0
Объединение систем в сеть имеет огромное значение при использовании модульного и распределенного оборудования. Модель «умного» завода показывает насколько гибким, малозатратным и удобным может быть производство индивидуальных изделий. Модель состоит из трех модулей, объединенных в сеть и производящих персонализированную продукцию на интеллектуальной сборочной линии. Все компоненты поставляются компанией Pilz, от датчика и привода до контроллера. Также есть еще одно новое изделие: кнопка аварийного останова PITestop active, которую можно приводить в действие при помощи электричества. Кнопка сигнализирует о своем состоянии с помощью подсветки. Такую кнопку можно использовать для безопасного включения и отключения оборудования в соответствии с требованиями стандарта ISO 13850. В результате процесс реализации гибких концепций безопасности, например при создании «умного» завода, не вызовет каких-либо затруднений. Таким образом, кнопка аварийного останова PITestop active обеспечивает большую гибкость и модульность, что полностью соответствует духу Industrie 4.0.
Также в Ганновере: новый промышленный ПК Industrial PI с открытым исходным кодом для цифровой автоматизации. «Трансформируемый» промышленный ПК основан на платформе Raspberry Pi и помогает компаниям при разработке «умного» завода. Новый промышленный ПК от Pilz можно использовать во многих областях применения благодаря свободно доступному программному обеспечению.
Будучи IIoT-шлюзом, промышленный ПК Industrial PI собирает данные в непосредственной близости от оборудования, оценивает и обрабатывает их. Таким образом, новый промышленный ПК от Pilz соединяет Интернет вещей промышленной среды с «облачными» сервисами. Таким образом, этот ПК представляет собой оптимальное решение для Industrie 4.0.

Решение для визуализации, которое объединяет
Область эксплуатации и мониторинга также была расширена: На Ганноверской ярмарке компания Pilz представит новую Версию 1.4 ПО визуализации PASvisu на базе Интернет: в этой версии предусмотрен интерфейс OPC UA, позволяющий подключаться к малым контроллерам PNOZmulti и другим системам управления. Контроллер и ПО визуализации в результате образуют одно целое, и вся информация передается контроллером. Это дает преимущества начиная от проектирования/прогона и заканчивая обслуживанием: проекты по автоматизации можно реализовать быстрее, так как нет необходимости вводить и присваивать значения переменным вручную.


Компания Pilz будет представлена в павильоне 9, стенд 17. Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации».

На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации».
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru