Россия | русский

Остфильдерн, 25 июн. 2015 г.

«Pilz» устанавливает новые рекорды по объему продаж и количеству служащих – прочная основа для передовой технологии

Группа компаний «Pilz», расположенная в городе Остфильдерн вблизи Штутгарта, успешно закончила финансовый год 2014. Это семейное предприятие увеличило объем продаж до 259,3 миллионов евро, что на 11,3% больше, чем в 2013 г., и поставило тем самым новый рекорд. Так компания завоевала звание лидера мирового рынка в области предохранительных реле и систем управления и защиты. Число служащих в прошлом году также увеличилось на 6,3% и составило 1 922 человек.

«Наш рост базируется на прочной основе: региональная дистрибьюторская сеть, отраслевые сектора, а также наше портфолио", - объясняет Ренат Пилц (Renate Pilz), председатель совета директоров компании «Pilz GmbH & Co. KG». Доказательством тому служит очередное увеличение доли экспорта до 69,5% (+ 1,3% по сравнению с 2013 г.). На классических европейских рынках также был отмечен рост объема продаж.

Превосходные перспективы на Дальнем Востоке
Как и в предыдущие годы, азиатский рынок, особенно Китай, остается самым большим растущим рынком. «Pilz» выигрывает не только от устойчивого роста местного экспортно-ориентированного машиностроения, но и благодаря увеличению внимания, которое китайская промышленность уделяет качеству, долговечности и, следовательно, безопасности. Открытие производственной площадки в китайском городе Цзиньтань весной 2015 г. позволило компании «Pilz» увеличить скорость поставок заказчикам в Китае.

Устойчивый прирост служащих
Последние несколько лет «Pilz» продолжает наращивать свой персонал. На 31.12.2014 г. в 31 филиале этой компании по автоматизации, расположенном по всему миру, было занято 1 922 человек. Это означает, что за последние 5 лет число служащих выросло на 45% (по состоянию на 31.12.2009 насчитывалось 1 319 человек). В текущем финансовом году «Pilz» намеревается создать еще около 200 рабочих мест по всему миру. В настоящий момент в штаб-квартире компании в Остфильдерне работают 946 человек, включая 31 стажера.

Инвестиции в научно-исследовательские работы значительно превышают средний показатель
Научно-исследовательские работы традиционно занимают важное место в деятельности компании «Pilz». В прошлом финансовом году эта частная компания инвестировала 20% от объема продаж в разработку новых продуктов и технологий. Таким образом, «Pilz» значительно превышает средний показатель по отрасли среди производственных компаний.

Полное портфолио для задач концепции Industry 4.0
В своих научно-исследовательских работах «Pilz» уделяет особое внимание концепции Industry 4.0, т.е. расширенному сетевому взаимодействию в рамках производства посредством интернет-технологий. Ключевую роль здесь играет автоматизация предприятия и оборудования. По мнению «Pilz», компания хорошо подготовлена для решения этой задачи: «Наше портфолио включает в себя интеллектуальные датчики и приводы, а также системы управления, которые способны безопасно управлять даже сложными рассредоточенными установками. Таким образом, мы предлагаем полное портфолио для решения задач по автоматизации в будущем. «Например, при помощи системы обеспечения безопасности и автоматизации PSS 4000, совместимой с концепцией Industry 4.0, пользователи могут просто и экономично управлять рассредоточенными установками модульного типа», - заявляет Ренат Пилц.

«Pilz» продемонстрировала отличные результаты в начале финансового года 2015. «Мы очень довольны заказами, полученными в первые несколько месяцев. Мы уверены, что в 2015 году сможем сохранить рост на достигнутом уровне», - прогнозирует Ренат Пилц.
 

Контактные лица в филиалах:

Австралия:
Дон Гераше (Don Gherashe)
Телефон: +61 3 95446300
Эл. почта: safety@pilz.com.au

Великобритания:
Наташа Сефтон-Пайк (Natasha Sephton-Pike)
Телефон: +44 1536 460766
Эл. почта: marketing@pilz.co.uk

Индия:
Шивани Ханду (Shivani Handoo)
Телефон: +91 20 24213994/95
Эл. почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:
Ивонна Макнамара (Yvonne McNamara)
Телефон: +353 21 4346535
 Эл. почта: y.mcnamara@pilz.ie

США и Канада:
Фелиция Капони (Felicia Caponi)
Телефон: +1 734 354-0211
 Эл. почта: f.caponi@pilzusa.com


Контактные лица в группе компаний «Pilz»:

Мартин Курт (Martin Kurth)
Корпоративные и технические СМИ
Германия
Телефон: +49 711 3409-158
Эл. почта: m.kurth@pilz.de


Сабина Каррер
Технические СМИ
Германия
Телефон: +49 711 3409-7009
Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de

«Pilz» поставляет системы управления, совместимые с концепцией Industry 4.0, изготовителям установок и оборудования по всему миру. В штаб-квартире в Остфильдерне производятся полностью законченные и готовые к применению системы автоматизации. Они используются для управления производственными установками, упаковочными машинами, ветряными турбинами или, среди прочего, железнодорожными переездами и гарантируют безопасную эксплуатацию.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru