Россия | русский

, 9 апр. 2015 г.

Улучшенная диагностика и свобода проектирования

Pilz расширяет ассортимент изделий, относящихся к системе для калиток безопасности PSENslock, двумя новыми типами изделий: у одного расширены диагностические функции, а у другого УКВС (устройства коммутации выходных сигналов) действуют независимо от состояния защитной блокировки. Таким образом, в зависимости от поставленной задачи, PSENslock либо ускоряет диагностику, либо расширяет возможности проектировщиков.

PSENslock позволяет контролировать калитки безопасности с помощью электромагнитного ограждения, предназначенного для калиток, створок и крышек, и реализованного в одном компактном изделии.
У этого нового типа системы с расширенной диагностической функцией есть дополнительное достоинство, особенно заметное там, где используется несколько систем PSENslock. Пользователи сразу могут обнаружить, где именно устройство защитной блокировки не сработало, например, из-за загрязнения. Благодаря быстрой диагностике в случае неисправности экономится время.
Вторая новинка, относящаяся к системе для калиток безопасности, позволяет устройствам коммутации выходных сигналов (УКВС) срабатывать независимо от состояния защитной блокировки. Как следствие, расширяются возможности пользователей при проектировании и реализации прикладной задачи.
Назначение PSENslock – обеспечивать безопасность автоматики вплоть до уровней PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL 3 по стандарту EN/IEC 62061.
Система для калиток безопасности имеет открытую конфигурацию и совместима со всеми стандартными аналитическими устройствами, а также управляющей аппаратурой производства компании Pilz: защитными реле PNOZ, конфигурируемыми системами управления PNOZmulti и системой автоматизации PSS 4000. Возможно и соединение в последовательную цепь с защитной датчиковой аппаратурой PSEN производства компании Pilz: системами для калиток безопасности PSENslock и PSENsgate, а также кодовым предохранительный выключателем PSENcode.

Подробнее об изделии см. https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru