Россия | русский

Остфильдерн, 4 апр. 2014 г.

Новые реле безопасности PNOZ c2 компании Pilz. Быстрый контроль фоторелейных барьеров

Компания Pilz начала поставлять реле безопасности PNOZ c2 из линейки продуктов PNOZcompact, которые можно использовать для надежного контроля всех стандартных фоторелейных барьеров типа 4 и датчиков с безопасными устройствами переключения (выходами OSSD) согласно с EN 61496. Дополнительная гибкость достигается за счет малого времени срабатывания (не более 12 миллисекунд), что позволяет устанавливать фоторелейные барьеры ближе к зоне опасных перемещений. Новые реле безопасности PNOZ c2 могут использоваться во всех областях машиностроения; они отвечают самым высоким требованиям к безопасности: вплоть до уровня безопасности (PL) e и уровня полноты безопасности (SIL CL) 3. В частности, реле безопасности выгодно использовать в серийном машиностроительном производстве.

В течение всего срока службы реле безопасности гарантируется время срабатывания не более 12 миллисекунд, что позволяет устанавливать фоторелейные барьеры ближе к источнику опасности. Таким образом, в зависимости от условий эксплуатации, защита от попыток обойти систему может не понадобиться.
Время срабатывания нового реле безопасности указано на его передней панели. Это экономит время как при монтаже и техническом обслуживании, так и при ежегодных осмотрах электрочувствительного защитного оборудования (ЭЧЗО). Напряжение питания подается на передатчик и приемник фоторелейного барьера прямо через реле безопасности PNOZ c2, что ускоряет монтаж.
Комбинация фоторелейных барьеров PSENopt и выключателей калиток безопасности PSENcode компании Pilz позволяет создать безопасное и быстрое решение для электрочувствительного защитного оборудования.
Новые реле безопасности PNOZ c2 отвечают самым высоким требованиям к безопасности (вплоть до уровня безопасности PL e по EN ISO 13849-1 / уровня полноты безопасности SIL CL 3 по IEC 62061) и используются для контроля фоторелейных барьеров типа 4 и датчиков с выходами OSSD.

Быстрота, экономичность и гибкость при монтаже
Два способа запуска – контролируемый и автоматический – упрощают подключение в соответствии с предпочитаемым вариантом, так как для этого не требуется дополнительных перемычек. Для подключения к подпружиненным зажимам на устройстве не требуется специальных инструментов, что также ускоряет и упрощает монтаж. Таким образом, реле безопасности PNOZ c2 позволяют не только сэкономить время, но и сократить издержки благодаря простоте подключения и гибкости при техническом обслуживании.

Упрощение документирования
Реле безопасности PNOZ c2 имеет блок-схему, на которой показан пример подключения, благодаря чему реле можно подключить без дополнительной документации.
Новое реле безопасности имеет QR-код, который можно использовать для получения дополнительной информации об изделии. Благодаря ему вы всегда будете иметь доступ к новейшей информации об изделии.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru