Россия | русский

Остфильдерн, 27 мар. 2014 г.

Компания Pilz расширяет набор средств редактирования системы автоматизации PSS 4000: Новый редактор PAS LD для разработки функций безопасности и автоматизации

Компания Pilz пополнила набор средств программирования системы автоматизации PSS 4000 новым редактором PAS LD (язык релейных схем). Его можно использовать для создания программ, связанных с обеспечением безопасности, программ для решения задач автоматизации и их комбинаций. В системе автоматизации, разработанной компанией Pilz, новый редактор можно свободно комбинировать с другими языками программирования ПЛК, соответствующими стандарту EN/IEC 61131-3, благодаря чему даже сложные задачи автоматизации удается решать просто и унифицированно.

PAS LD – это еще один редактор для программирования систем управления PSSuniversal PLC в системе автоматизации PSS 4000, который можно использовать наряду с уже имеющимися редакторами PAS STL (язык структурированного текста), PAS IL (язык списка инструкций) и графическим редактором программ PASmulti. Пользователи могут использовать редактор PAS LD и другие редакторы PAS, которые относятся к языкам ограниченной вариативности (LVL), для решения как задач автоматизации, так и задач, связанных с обеспечением безопасности, без каких-либо функциональных ограничений. Таким образом, машиностроители могут создавать прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, используя привычный им процесс разработки.

Большой набор различных редакторов в системе PSS 4000 дает пользователям свободу выбора средств программирования для решения задач автоматизации. Кроме того, пользователи имеют доступ к большой библиотеке программных блоков для реализации функций безопасности и автоматизации, в том числе к функциям определения положения, управления и контроля и общим функциям контроля безопасности, таким как аварийный останов. Пользователи могут легко включать их в собственные программные блоки и пользовательские библиотеки.
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
Центральный офис

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru