Россия | русский

27 мар. 2019 г.

Ганноверская ярмарка 2019: инновации для автоматизации «умного завода»

Узнайте больше о наших тенденциях и инновациях для «умного завода» будущего в период с 1 по 5 апреля 2019 г. в Ганновере! В зале 9 на стенде D17 компания Pilz представит инновации в области эксплуатации и контроля, сенсорной технологии безопасности, систем ввода/вывода, а также услуг.

Теперь стало возможным модульное управление безопасностью и защитой

Впервые в Ганновере мы представляем инновационную систему PITmode fusion для модульного доступа и управления авторизацией с целью безопасности и защиты. Система PITmode fusion состоит из считывающего устройства PITreader, работающего на основе технологии радиочастотной идентификации (РЧИД), интегрированного веб-сервера и блока безопасной оценки (ББО). Разделение компонентов означает, что данная система может быть беспрепятственно интегрирована в конструкцию существующих панелей управления.

Более высокая гибкость благодаря инновационной сенсорной технологии

Компания Pilz предоставляет возможность более гибкого и эффективного мониторинга зоны благодаря облегченной ведущей и ведомой версии лазерного сканера безопасности PSENscan. Также лазерные сканеры безопасности Pilz теперь могут применяться для защиты зоны вертикальных установок, например, с целью защиты доступа. Кроме того, применение сканера PSENscan обеспечивает более высокую гибкость при проектировании установок. Преимущества: Cокращение простоев и повышение экономичности.

Также взгляните лично на кодируемый защитный датчик PSENcode! Благодаря технологии RFID-передатчика в PSENcode сочетается максимальная защита от постороннего вмешательства и минимальные требования к пространству. В Ганновере мы представляем датчик с самыми минимальными в мире размерами с высотой всего 3 мм: низкопрофильный датчик PSENcode. Пользователи получают преимущество благодаря высокой степени свободы при проектировании оборудования, особенно при существенном ограничении пространства.

Головные модули для Industrie 4.0 с технологиями открытой коммуникации

Чтобы гарантировать обмен данными при сетевом производстве требуются технологии открытой коммуникации с поддержкой международных стандартов. Для этого компания Pilz предлагает головной модуль ввода/вывода PSS u2 ES 4 IOL для децентрализованной системы ввода-вывода PSSuniversal 2. Открытая, унифицированная во всем мире технология ввода/вывода, в соответствии с требованиями стандарта IEC 61131-9 поддерживает сетевое производство в духе Industrie 4.0. Наши специалисты в Ганновере с удовольствием проконсультируют вас!

Полное обслуживание в США

Если вы реализуете машинное оборудование в США необходимо принять меры, чтобы все технические характеристики соответствовали местным требованиям. Это позволит без проблем получить разрешение на эксплуатацию машинного оборудования. Теперь компания Pilz предоставляет новую услугу «IC USA» для поддержки производителей и экспортеров в вопросе соответствия всем нормативным техническим требованиям США вплоть до сертификации местными регулирующими органами в США.

Эти и другие инновации будут представлены в период с 1 по 5 апреля 2019 г. в Ганновере. Хотите узнать больше? Посетите наш стен D17 в зале 9. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!


Дополнительная информация:
Узнайте обо всех новинках эксклюзивно и заранее!

Инновационные решения