Россия | русский

17 нояб. 2017 г.

Мировые новинки на выставке SPS IPC Drives 2017

На выставке SPS IPC Drives компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для комплексных решений в области автоматизации под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации». Одними из первых в мире будут представлены контроллер PSS67 PLC, первый программируемый логический контроллер безопасности со степенью защиты IP67, и контактный коврик PSENmat с возможностью определения положения.

Динамические датчики для повышения производительности и улучшения эргономики

Одним из ярких событий этого года является новый контактный коврик PSENmat, который позволяет использовать новые концепции для оборудования благодаря комплексному определению положения. Например, рабочие могут выполнять операции со свободными руками, так как контактный коврик оборудован виртуальными переключателями, расположенными в маркированных областях коврика. Таким образом, всего один коврик PSENmat выполняет роль датчика, объединяющего в себе систему мониторинга безопасной зоны и систему управления оборудованием!

Лазерный сканер безопасности PSENscan можно использовать для мониторинга двумерных зон. Эти сканеры контролируют доступ не только в опасную зону, но и пространство за ней. Сканер предотвращает непреднамеренное включение оборудования, если кто-либо присутствует в опасной зоне. Защиту автоматически управляемых тележек могут обеспечить всего два лазерных сканера безопасности! Лазерные 2D-сканеры могут обнаружить объекты на пути тележки и остановить ее в нужный момент.

Контроллер PSS67 PLC: Автоматизация вне шкафа управления

Компания Pilz представляет первый программируемый логический контроллер безопасности со степенью защиты IP67 — PSS67 PLC. Благодаря полностью инкапсулированной модульной электронике этот контроллер обладает высокой механической прочностью и может быть установлен непосредственно на оборудовании. Это не только уменьшает объем работы по монтажу проводки, по сравнению с системами на основе шкафов управления, но также обеспечивает более высокую гибкость при внедрении модульного оборудования.

Посетите стенд компании Pilz на выставке SPS IPC Drives 2017!

Мы представим эти и многие другие инновационные решения в области сенсорной, управляющей и приводной техники, а также программное обеспечение и услуги, в г. Нюрнберге с 28 по 30 ноября 2017 г.

Хотите узнать больше? Посетите наш стенд: зал 9, стенд 370. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в г. Нюрнберге!

Дополнительная информация:

Инновационные решения