Россия | русский

20 апр. 2017 г.

Новинка Ганноверской ярмарки — более интеллектуальная автоматизация!

«Мы создаем безопасные системы автоматизации»: На Ганноверской ярмарке, которая пройдет в период с 24 по 28 апреля 2017 г., компания Pilz представит отраслевые решения, инновационные изделия и услуги для решений в области автоматизации.


Комплексные решения для безопасного применения робототехники

Компания Pilz продемонстрирует, как подлинное взаимодействие человека и робота (HRC) может быть выполнено с соблюдением безопасности без использования ограждений, используя в качестве примера прикладную систему взаимодействия человек-робот, полностью защищенную изделиями Pilz. Прямо сейчас используются два новых изделия. Благодаря инновационной системе измерения силы и давления PROBms компания Pilz может предоставить полный пакет для проверки систем взаимодействия человека и робота. Комплект представляет собой прибор для измерения силы столкновений, который определяет действующую силу в случае столкновения, в соответствии с ISO/TS 15066.

Новый Лазерный сканер безопасности PSENscan также поддерживает такое применение робототехники. В отличие от защиты, обеспечиваемой световыми завесами, сканер PSENscan постоянно контролирует всю опасную зону. Таким образом, повторный запуск отменяется, если кто-либо находится в опасной зоне.


Безопасность для Industrie 4.0

Модель «умного» завода показывает насколько гибким, малозатратным и удобным может быть производство индивидуальных изделий. Все компоненты поставляются компанией Pilz, от датчика и привода до контроллера. Также есть еще одно новое изделие: кнопка аварийного останова PITestop active, которую можно приводить в действие при помощи электричества. Она сигнализирует о своем состоянии с помощью подсветки. Такую кнопку можно использовать для безопасного включения и отключения всего оборудования или его части в духе концепции Industrie 4.0.

Новый промышленный ПК Industrial PI с открытым исходным кодом помогает компаниям развивать модель «умного завода». Его можно использовать во многих областях применения благодаря свободно доступному программному обеспечению. Будучи IIoT-шлюзом, промышленный ПК Industrial PI собирает данные в непосредственной близости от оборудования, оценивает и обрабатывает их, а также подключает Интернет вещей к облачным сервисам.


Решения по визуализации вашей установки или оборудования

Вы также можете ознакомиться с инновациями в области эксплуатации и контроля. На Ганноверской ярмарке мы представим новую Версию 1.4 ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий. Благодаря наличию интерфейса OPC UA, теперь вы можете подключить PASvisu к небольшим контроллерам PNOZmulti и ко всем традиционным системам управления.


Интересно? Тогда посетите наш стенд D17 в павильоне 9.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами!


Дополнительная информация:

Компания Pilz на Ганноверской ярмарке

Инновационные изделия 2017