Россия | русский

1 янв. 1970 г.

Инновации на выставке SPS IPC Drives 2016

Уже сегодня вы можете узнать больше об инновационном оборудовании и решениях, которые сможете увидеть на выставке SPS IPC Drives.

В этом году в г. Нюрнберге, под девизом «Мы создаем безопасные системы автоматизации», компания Pilz вновь представит ряд инноваций в области технологий управления, сенсорной и приводной техники, а также соответствующие диагностические системы, системы визуализации и программное обеспечение.


Инновационное оборудование для ваших комплексных решений по автоматизации

В области сенсорной техники мы представим новую световую завесу PSENopt II Тип 4 и PSENopt slim в компактном исполнении для Типа 2 и 4. Световые завесы обеспечивают возможность доступа к технологическому процессу, а также защиту пальцев и кистей рук в зависимости от конкретных требований. Кодируемый защитный датчик PSENcode также предлагается в компактном исполнении с устройством диагностики безопасности. В случае больших расстояний это позволяет устанавливать удаленный доступ и упрощает процесс получения данных, что уменьшает время обслуживания и простоя.

Но сенсорная техника не является единственной областью, где качественный анализ увеличивает эксплуатационную готовность. Что касается нового решения для визуализации PMIvisu, компания Pilz придерживается политики построения особенно тесных взаимосвязей между программным и аппаратным обеспечением. Пользователи систем управления от Pilz могут использовать новый операторский терминал для комплексного управления, диагностики и мониторинга оборудования.

Мы также представим инновационное оборудование в области технологии управления. Для больших проектов по автоматизации и обеспечения максимальной универсальности можно подключать до 13 модулей расширения с правой стороны базового блока PNOZ m B1. Помимо системы PSSuniversal 2 мы представим следующее поколение универсальных дистанционных систем ввода-вывода от Pilz. Благодаря техническим и механическим усовершенствованиям пользователи смогут экономить время и средства.

В качестве инновации в области приводной техники компания Pilz продемонстрирует новую систему контроля движения PMC Primo MC. Масштабируемое решение по контролю движения обеспечивает высокую производительность для особо требовательных применений, и является функционально-законченным изделием с процессором 1,3 ГГц.


Робототехника и Industrie 4.0 — Испытайте это на практике

Помимо указанного инновационного оборудования, посетители нашего стенда смогут наблюдать, как осуществляется взаимодействие человека и робота (HRC) без использования защитных ограждений. Более того, на нашем «умном заводе» мы покажем, как осуществлять контроль работы модульного и распределенного оборудования!

Интересно? Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Павильоне № 9, Стенд № D17!


Дополнительная информация

Компания Pilz на выставке SPS IPC Drives

Откройте для себя инновационное оборудование на выставке SPS IPC Drives 2016!