Россия | русский

7 окт. 2016 г.

Компания Deloro Wear Solutions полагается на приводную технику от Pilz

От концепции привода и управления до ввода в эксплуатацию: Узнайте больше об использовании нашего решения в компании Deloro Wear Solutions GmbH!

Лучший совет для использования оборудования с вертикальными осями

Компания Deloro Wear Solutions GmbH является одним из ведущих мировых производителей твердосплавных инструментов и решений по защите от износа. Она решила использовать решение от компании Pilz для защиты своего сварочного оборудования XYZ.

Пакет включает в себя следующие услуги:

  • Рекомендации в отношении концепции безопасного привода и управления
  • Защита вертикальной оси
  • Проведение оценки рисков
  • Адаптация всей концепции управления
  • Выбор и программирование систем и компонентов
  • Ввод оборудования в эксплуатацию


Контроль движения на вертикальных осях

Решение уделяет особое внимание системе контроля движения PMCprimo DriveP в сочетании с системой управления PSSuniversal Multi. Являясь системой управления более высокого уровня, PMCprimo DriveP используется для контроля безопасности и процессов управления оборудования. Приводная система осуществляет управление вертикальными и горизонтальными осями.

Функции контроля движения, такие как SSR (Безопасный диапазон скорости/частоты вращения), SLS (Безопасное ограничение скорости), SBC (Безопасное управление торможением), SBT (Проверка безопасности торможения), а также Безопасный останов SS1 и SS2, отвечают самым высоким стандартам безопасности в данной области применения, вплоть до уровня безопасности PL e. Они реализованы непосредственно в приводе. Защита вертикальной оси осуществляется за счет сочетания функции безопасного останова работ и управления двумя тормозами, включая функцию проверки безопасности торможения.


Повышение производительности благодаря безопасной функции «обучения»

Кроме того, эксплуатационная готовность оборудования значительно увеличивается благодаря «процессу обучения». Если провести расчет сварочного контура профиля, используя заранее заданные точки, а затем включить систему , то обучение можно проводить с безопасным ограничением скорости и при открытом защитном ограждении. Оператор может наблюдать за процессом и сократить время настройки до минимума.

Система PMCprimo DriveP поддерживается конфигурируемой системой управления PSSuniversal multi, которая является частью системы автоматизации PSS 4000. Эта система управления контролирует функции безопасности, такие как E-STOP, автоматический режим/режим настройки установки для плазменной сварки дугой прямого действия. Весь сварочный аппарат, а также секция управления/привода, контролируются с помощью наших защитных датчиков PSEN , которые установлены на защитных ограждениях. Для диагностики безопасности также используется операторский терминал PMI .


Посетите нас на выставке Motek 2016!

Мы будем рады предоставить индивидуальную консультацию по нашим решениям для привода. Посетите нас на выставке Motek с 10 по 13 октября 2016 г.. Вы можете встретиться с нашими специалистами в Павильоне № 8, Стенд № 8410. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!


Дополнительная информация:

Обзор решений для привода от Pilz

Компания Deloro Wear Solutions полагается на приводную технику от Pilz