Россия | русский

24 авг. 2016 г.

Физическая и информационная безопасность – две стороны одной медали?

Узнать сейчас больше о новых требованиях физической безопасности, предъявляемых к предприятиям по концепции Industrie 4.0.

В условиях непрерывного совершенствования средств автоматизации и вступления в эпоху четвертой промышленной революции (Industrie 4.0) компании сталкиваются с новыми требованиями к безопасности. Мир автоматизации сливается с миром ИТ. Поэтому для работы предприятий, созданных по концепции Industrie 4.0, особую важность приобретают такие основополагающие аспекты как безопасность на производстве и информационная безопасность. В отличие от производств традиционного типа предприятия образца Industrie 4.0 взаимодействуют со своей средой.


В чем разница между физической и информационной безопасностью?

Физическая безопасность – это состояние, при котором остаточные риски, исходящие от машины или предприятия, не превышают допустимых значений. Сюда относятся факторы, опасные для среды, в которой размещено производство (напр. ущерб для окружающей среды), и опасные факторы внутри предприятия (напр. для людей
, находящихся на его территории).

Информационная безопасность – это защита машины или предприятия от несанкционированного доступа извне и защита уязвимых данных от искажения, утраты или несанкционированного доступа через внутренние системы. Сюда относятся намеренные атаки и случайные инциденты в системе безопасности.


Требования к физической и информационной безопасности

Предприятия по концепции Industrie 4.0 смогут в перспективе автономно осуществлять свою перенастройку и оптимизацию. Однако это потребует оценки безопасности (физической и информационной) производства на предприятии. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы оставшиеся пробелы в информационной безопасности не создавали высоких рисков для физической безопасности.

Целостные концепции физической безопасности требуют не только взаимодействия физической и информационной безопасности. По сути, здесь все больше требуются системные архитектуры, специально созданные для этого, отвечающие открытым стандартам и учитывающие соображения совместимости продукции разных производителей. В плане
физической безопасности существует необходимость проверить, насколько сильно вопросы информационной безопасности влияют на функциональную безопасность.


Дополнительная информация:

Техническая документация Industrie 4.0

Industrie 4.0 в компании Pilz

Система автоматизации PSS 4000, совместимая с Industrie 4.0