Россия | русский

4 авг. 2016 г.

Модульное оборудование как ответ на концепцию Industrie 4.0

Система автоматизации PSS 4000, готовая к воплощению концепции Industrie 4.0

Для автоматизации будущего необходимы простые решения с интеллектуальным управлением.

Модульное оборудование рассматривается как ключ к большей универсальности на производстве уже несколько лет. Вся установка состоит из нескольких независимых модулей оборудования. В случае изменения производственного процесса или увеличения производительности можно заменить один или несколько модулей или добавить аналогичные. Таким образом, имеется возможность соответствовать требованиям каждого заказчика!

В результате модульное исполнение и децентрализация являются двумя из наиболее важных факторов успеха на пути к будущему автоматизации. Нам необходимы решения, которые способны распределять и гарантировать систему интеллектуального управления, облегчая пользователям процесс объединения нескольких систем управления в сеть. Такое решения представляет собой система автоматизации PSS 4000 от компании Pilz.


Распределенные интеллектуальные системы — Система автоматизации PSS 4000

В то время как в классической системе автоматизации централизованная система управления контролирует установку или оборудование и обрабатывает все сигналы, система автоматизации PSS 4000 позволяет равномерно распределить функции управления. Задачей системы автоматизации PSS 4000 является упростить децентрализацию функций управления без ущерба для бесперебойной эксплуатации.

Функции управления могут быть «перемещены» в отдельные электронно-механические модули. В результате установку и технику можно разделить на отдельные независимо работающие модули. По тому же самому принципу даже программу управления и визуализацию можно разделить на мельчайшие элементы. Благодаря унифицированному исполнению машинные элементы и модули, а также данные можно с легкостью использовать повторно.

Вы можете запрограммировать полученный проект автоматизации для обеспечения безопасности и автоматизации при помощи ПО PAS4000. Это упрощает и унифицирует все действия в рамках проекта. Это позволяет минимизировать возможные источники ошибок и ускорить процесс разработки.
 

Industrie 4.0 в компании Pilz