Россия | русский

30 июн. 2016 г.

Фоторелейные затворы PSENopt II в финале

Новые фоторелейные затворы Тип 3 вышли в финал премии GIT SECURITY AWARD 2017 в категории «Безопасная автоматизация».

Премия GIT SECURITY AWARD

Независимое жюри, представители BHE, TÜV, VDMA, ZVEI и пользователи выбрали финалистов премии GIT SECURITY AWARD 2017. В пяти категориях были выбраны три инновационных продукта с наибольшим количеством голосов.  

Ваш голос имеет значение! Вы можете голосовать здесь за PSENopt II; голосование продлится до 31 августа 2016 г.! В голосовании могут принять участие все подписчики из Европы, Африки и Ближнего Востока.
 

Первые фоторелейные затворы PSENopt II Тип 3

Первые фоторелейные затворы PSENopt II Тип 3 разработаны для приложений с уровнем безопасности PL d в соответствии с IEC/EN 61496. Они обеспечивают защиту пальцев и рук. Благодаря отсутствию мертвых зон PENopt II можно использовать для любого оборудования. Имея степень ударопрочности, которая составляет 50 г, фоторелейные затворы PSENopt II обладают чрезвычайно прочной конструкцией, и, следовательно, подходят для использования в неблагоприятных условиях производственной среды.

Операторы могут использовать светодиоды для оценки основных причин остановки оборудования и дефектов системы. В результате уменьшается время простоев. В сочетании с технологией управления от Pilz PSENopt II представляет собой комплексное решение, которое обеспечивает безопасность и экономичную работу вашего оборудования. Их можно подключить непосредственно к модулю PDP 67, используя 5-контактный разъем. Совместимые направляющие позволяют проводить быстрый и простой монтаж.