Россия | русский

11 июл. 2016 г.

Получите выгоду от перехода на безопасную технологию сервопривода

Узнайте, почему компания Schunk Hoffmann Carbon Technology полагается на сервоприводы Pilz.

Компания Schunk Hoffmann Carbon Technology является ведущим производителем угольных щеток для стартеров и топливных насосов, используемых в автомобильной промышленности. В компании наблюдались постоянные сбои в работе после замены гидравлического пресса на винтовой пресс с электрическим сервоприводом. Короткие замыкания на печатной плате контроллера привода, используемого в то время, стали сигналом того, что увеличилось количество угольной пыли.  


Все просто — Для использования в любой среде

Решение заключалось в использовании сервоусилителей PMCprotego D, которые могут использоваться даже в условиях среды, содержащей угольную пыль. Это возможно благодаря специальному покрытию на печатной плате. Сервоусилители можно использовать с электродвигателями сторонних производителей. Они могут работать практически с любым энкодером, который доступен на рынке. «Когда мы установили на первый пресс новый контроллер привода, он работал отлично», — вспоминает Дитмар Лойдл (Dietmar Loidl). «Электродвигатель был настроен в кратчайшие сроки. Специалисты Pilz были хорошо обучены».


Безопасность — Безопасное перемещение PL e с обратной связью

Все соответствующие функции безопасности могут быть интегрированы в сервоусилители через сменную конфигурируемую карту безопасности. Примеры из практики: STO, SS1, SS2, SOS и SLS в соответствии с IEC 61800-5-2. Функции безопасности могут быть реализованы без каких-либо проблем, независимо от типа датчика.


Энергоэффективность благодаря функции безопасного перемещения

Для этого приложения компания Pilz разработала рампу аварийного останова. Это позволяет уменьшить скорость электродвигателя до нуля в течение 50 мс, даже когда он работает на максимальной скорости 1400 об/мин. В результате, было выполнено требование Schunk Hoffmann по быстрому и безопасному останову пресса, несмотря на большое количество циклов. Сохранение и повторное использование энергии торможения снижает требования к пиковой мощности оборудования, что стало возможным благодаря использованию системы аккумулирования энергии.


Дополнительная информация:

Решение по безопасному перемещению