Россия | русский

1 апр. 2016 г.

Новые изделия и решения на Ганноверской выставке-ярмарке

От мировых новинок к миру будущего: Узнайте больше о наших новых изделиях 2016 года сегодня.

«Мы создаем безопасные системы автоматизации» — слоган нашего стенда на Ганноверской выставке-ярмарке, где мы представим новые изделия, отраслевые решения и услуги для безопасности и автоматизации. Они помогут вам провести автоматизацию вашего завода или оборудования еще более эффективно и высокорентабельно, чем ранее — при этом с выполнением всех норм безопасности.


Что нового на Ганноверской ярмарке

Компания Pilz проведет на своем стенде презентацию мировой новинки: новых световых решеток PSENopt II — первых световых решеток 3-го класса, которые могут применяться на оборудовании уровня качества d согласно стандарту IEC/EN 61496. Поскольку этот стандарт был пересмотрен в мае 2015 года, пользователям для соответствия требованиям по уровню качества d приходилось устанавливать оборудование 4-го класса. Это приводило к повышенным издержкам в этой области, хотя применение оборудования 4-го класса в этом случае на самом деле необязательно. В изделии PSENopt II компания Pilz воплотила экономичную световую решетку специальной конструкции, которая заполнила существующий пробел в стандарте.

Еще одно наше новое изделие — это калитка безопасности PSENmlock. Она обеспечивает надежную блокировку и охрану входа для защиты персонала и его деятельности на высочайшем уровне безопасности PL e, притом в одном устройстве.

Также предлагается новая диагностика безопасности устройств, позволяющая получать данные дистанционно на дальних расстояниях, что уменьшает как процессы обслуживания, так и простои.

Большой масштаб действия дает лучшую работоспособность не только у датчиков. В Ганновере компания Pilz представит операторский терминал PMI 6 Control из серии PMI, который оснащен сконфигурированным гибким программируемым логическим контроллером (ПЛК).


Робототехника и Industrie 4.0 — будущее уже сегодня

Помимо новой продукции, компания Pilz на своем стенде представит презентации по основным темам будущих разработок, включая интерактивные системы взаимодействия человек-робот, такие как Robokicker, а также Industrie 4.0. Вы сможете своими глазами увидеть, насколько безопасным может быть взаимодействие человека и робота даже без защитного барьера. Вы также узнаете, как вы можете использовать преимущества системы Industrie 4.0 на вашем предприятии уже сегодня.


Предлагаем вам спортивное развлечение: бросьте вызов нашей системе Robokicker!  

Уже не за горами июньский чемпионат Европы по футболу. Каждый, кто на выставке бросит вызов нашей полностью автоматизированной системе Robokicker, получит график соревнований чемпионата Европы. Система Robokicker управляется с помощью проверенной предохранительной технологии PMC. Настраиваемая система управления PNOZmulti 2 обеспечивает безопасность световых решеток.

Хотите узнать больше? Тогда посетите наш стенд D17 в зале 9. Ждем вашего посещения!


Дополнительная информация:

Pilz на Ганноверской ярмарке 2016

Пригласительные на выставку