Россия | русский

25 апр. 2016 г.

Новый 3-й тип фоторелейных затворов PSENopt II

Новое поколение фоторелейных затворов PSENopt II Тип 3 от компании Pilz для приложений с категорией безопасности вплоть до PL d.

Первые фоторелейные затворы PSENopt II Тип 3 разработаны для приложений с категорией безопасности PL d в соответствии с IEC/EN 61496, и обеспечивают защиту пальцев и рук.


Универсальность и быстрая установка

Фоторелейные затворы PENopt II можно установить быстро и просто, используя подходящие вспомогательные принадлежности. Отсутствие мертвых зон обеспечивает универсальность и повышает уровень безопасности. Имея степень ударопрочности, которая составляет 50 г, фоторелейные затворы PSENopt II обладают чрезвычайно прочной конструкцией, и, следовательно, подходят для использования в неблагоприятных условиях производственной среды. Операторы могут использовать светодиоды для оценки основных причин остановки оборудования и дефектов системы. Это позволяет сократить время простоя.


Комплексные решения от одного поставщика

При использовании фоторелейных затворов PSENopt II с техникой управления от компании Pilz вы получаете комплексное и универсальное решение для вашего предприятия. Их можно подключить непосредственно к модулю PDP 67, используя 5-контактный разъем. Для заказа доступно большое количество совместимых вспомогательных принадлежностей.


Краткий обзор преимуществ:

• Фоторелейный затвор Тип 3 для приложений с категорией безопасности PL d
• Защита пальцев и рук
• Степень ударопрочности, составляющая 50 г, для использования в неблагоприятных условиях производственной среды
• Отсутствие мертвых зон для увеличения уровня безопасности и обеспечения универсальности
• Удобная диагностика благодаря использованию светодиодов, которые позволяют сократить время простоя
• Автоматический сброс
• Совместимые вспомогательные принадлежности
• Возможность подключения к модулю PDP 67
• Комплексное и универсальное решение для техники управления от компании Pilz


Дополнительная информация:

Фоторелейный затвор PSENopt II для приложений с категорией безопасности вплоть до PL d