Россия | русский

11 мар. 2016 г.

Модификация пресса с применением безопасной технологии сервопривода PMC

Применив данное решение в области безопасности движения, компания Sona BLW Präzisionsschmiede снизила свои капитальные затраты и достигла огромного повышения производительности.

Компания Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH, располагающаяся в г. Ремшайд, производит детали на высокой скорости на автоматизированных прессах с помощью так называемого процесса точной объемной штамповки. Так изготавливаются, например, шестерни для коробок передач, применяемых в автомобильной промышленности. После модификации пресса компания достигла повышения производительности при улучшении безопасности.


Повышение производительности и технологической стабильности благодаря функциям безопасного движения

Во время установки и техобслуживания машин их движения выполняются медленно и с ограничениями, чтобы не подвергать опасности их операторов. Стандарт EN 61800-5-2 определяет необходимые функции по безопасным последовательностям движений, что обеспечивает безопасность движений. Поэтому можно легко произвести установку, например, используя функции «Безопасное ограничение скорости» и «Безопасное направление». Функция «Безопасное ограничение минимального шага» защищает оператора при подаче материала от неконтролируемых движений подаваемого материала. Благодаря функции «Проверка безопасности торможения» можно быстро и безопасно выполнять работы по техобслуживанию. Такие функции, как «Безопасное понижение скорости», были модифицированы посредством сочетания работы двигателей пресса с работой сервоусилителей PMCprotego DS.


Модификация без замены двигателей

Для данной модификации не потребовалась замена двигателей и коробок передач, поэтому капитальные затраты были крайне малыми. Функция «Безопасный останов 2» с контролем скорости торможения позволяет совершать резкую остановку после открытия калитки безопасности без отключения приводов. Поскольку напряжение промежуточного контура сервоусилителей после проведенной модификации отключать не требуется, это позволяет достичь увеличения срока службы и весьма быстрого перезапуска с минимумом отказов.


Дополнительная информация:

Технологии сервоприводов и функции безопасного движения