Россия | русский

9 мар. 2016 г.

Просмотр и завершение проектов при помощи платформы PAS4000

Из данной видео-презентации вы узнаете, как завершать проект и предоставлять его результаты, а также составлять отчеты при помощи ПО PAS4000.

С легкостью достигайте своих целей при помощи видео-презентаций от Pilz

Система автоматизации PSS 4000 используется для решения задач безопасности и автоматизации при помощи программной платформы PAS4000. В данных видео-презентациях вы найдете множество рекомендаций, которые позволят вам с еще большей эффективностью использовать данную программную платформу. Из предыдущих презентаций вы узнали, как запускать проект в платформе PAS4000 и программировать его. Но что следует делать после того, как проект был создан?


Рекомендации по обеспечению успешного выполнения проекта

Из данной серии видео-презентаций вы узнаете, как доводить проект до конца и предоставлять его результаты после завершения программирования. Для этого вы изучите функции сохранения проектов и блоков, защиты проектов, использования текущих возможностей, отображения контрольных сумм и составления отчета по проекту.

Кроме того, Вы научитесь просматривать Вашу программу в конце создания приложения при помощи онлайн-функций «Динамическое отображение программы» и «Список переменных».


Единая система, используемая для различных приложений.

Система автоматизации PSS 4000 позволяет реализовывать различные проекты в области безопасности и автоматизации. В состав системы входят различные аппаратные и программные компоненты, а также поддержка протокола реального времени Ethernet SafetyNET p и соответствующие сетевые компоненты. Все компоненты полностью совместимы и являются идеальным решением для вашего проекта в области автоматизации. Инновационная программная платформа PAS4000 системы автоматизации осуществляет управление всеми вашими редакторами и позволяет осуществлять единое управление вашим проектом.


Дополнительная информация

Видео-презентации по завершению проекта

Видео-презентации по PSS 4000 на YouTube

Просмотр и завершение проектов при помощи платформы PAS4000