Россия | русский

26 февр. 2016 г.

Порядок программирования системы автоматизации PSS 4000

Из данной видео-презентации вы узнаете о функциях редакторов в платформе PAS4000 и получите советы по структуре проекта.

Редакторы для программирования ПЛК для выполнения задач безопасности и автоматизации

Системы управления PSSuniversal PLC системы автоматизации PSS 4000 могут программироваться как программируемые логические контроллеры в соответствии с требованиями стандарта EN/IEC 61131-3 для выполнения задач автоматизации и безопасности. С их помощью вы сможете осуществить множество различных проектов в области безопасности и автоматизации.

Все редакторы, входящие в состав программной платформы PAS4000, классифицируются организацией TÜV Süd как LVL-языки (языки программирования с ограниченной изменчивостью). Таким образом, платформа PAS4000 — это первый инструмент, с которым вы можете использовать Редакторы PAS IL (Перечень инструкций) и PAS STL (Структурированный текст) в качестве LVL-языка. Это означает, что редакторы для программирования ПЛК соответствуют требованиям к разработке пользовательского программного обеспечения, связанного с безопасностью. Также возможно с легкостью сочетать языки программирования ПЛК и блочно-ориентированный программный редактор PASmulti.


Простое программирование   

В данной видео-презентации вы узнаете, как вы можете использовать редакторы PAS IL, PAS STL и PAS LD для программирования систем управления PSSuniversal PLC. Наши специалисты продемонстрируют вам основные функции редакторов и объяснят, как их можно использовать для построения проекта. Кроме того, вы также получите ценные советы и рекомендации, при помощи которых вы сможете облегчить выполнение проектов.

Оставайтесь в курсе дел и следите за нашими видео-презентациями по системе автоматизации PSS 4000. В течение следующих недель мы продолжим наш цикл видео-презентаций и добавим материалы, рассматривающие, помимо прочего, завершение проектов, лицензирование и интерактивную справочную систему.


Дополнительная информация:

Видео-презентации по программированию

Видео-презентации по PSS 4000 на YouTube

Порядок программирования системы автоматизации PSS 4000