Россия | русский

9 сент. 2015 г.

Платформа ПО PAS4000 теперь с интерфейсом API.

Это заметно облегчает работу пользователей, которые конфигурируют программы управления на основе автоматизированных процессов вне платформы PAS4000.

Будучи частью системы автоматизации PSS 4000, платформа ПО PAS4000 может быть использована для конфигурирования и программирования систем управления на базе ПЛК PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi с применением графического редактора PASmulti или языков программирования IL, STL и LD в соответствии с EN/IEC 61131-3.


Интерфейс прикладных программ (API) позволяет осуществлять подключение программ к платформе ПО PAS4000.

В рамках платформы PAS4000 компания Pilz предлагает интерфейс для внешнего программирования приложений (API — Интерфейс прикладных программ). Это заметно облегчает работу пользователей, которые конфигурируют программы управления на основе автоматизированных процессов, например, в Excel. С помощью интерфейса API, к примеру, программа Excel может автоматически генерировать управляющий код для платформы PAS4000. Это позволяет уменьшить время технологического процесса, особенно там, где необходимо создать ряд подобных проектов. Стандартные функции могут быть переданы в интерфейс быстро и эффективно; они могут быть включены в программу управления без необходимости вводить данные вручную или с помощью редактора.
 

Осуществление различных операций стало возможным благодаря использованию интерфейса прикладных программ (API).

С помощью интерфейса API можно создавать проекты, блоки программ с вызовом библиотечной программы, конфигурировать аппаратную часть, а также составлять карту процесса и задавать системные переменные (внутренние и внешние). Кроме того, можно создавать и настраивать IP-соединения. Другие шаги, которые необходимы для завершения проекта, такие как создание и загрузка в систему управления, лицензирование и тестирование функций, осуществляются, как обычно, с использованием платформы PAS4000.

Систему автоматизации PSS 4000 можно использовать для автоматизации и создания проектов, связанных с безопасностью. Следовательно, интерфейс API также можно применять для создания функций безопасности.
 

Дальнейшую информацию можно получить в веб-справке, посвященной платформе ПО PAS4000.

Чтобы узнать, какие операции можно осуществлять с помощью интерфейса API и какие команды необходимы для этого, пользователи могут обратиться к веб-справке для платформы ПО PAS4000, раздел «API для PAS4000».


Дополнительная информация:

Платформа ПО PAS4000

Система автоматизации PSS 4000

Платформа ПО PAS4000 теперь с интерфейсом API.